请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-FET 主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE
你好!
我正在使用 TDC1000-TDC7200EVM 板、JTAG 接头上带有 MSP-FET (S/N 18xxxxx)、以测量通过连接到评估板的 USB 电缆(而不是通过 MSP-FET)提供的功耗。 因此、我移除了电路板上的0欧姆电阻器 R16、以便仅将引脚4连接到3.3V 电源(通过 USB 电压的外部5V-3.3V LDO 进行调节)。
当我运行此操作时、CCS v7中的电压值非常低(大约为0、1、0、3 V)、并且功耗始终为0.000mW。 为了进行测试、我尝试连接引脚2以使用 MSP-FET 电源、然后得到3.3V 电压和大约80mA 的电流消耗。
这里有什么问题? EnergyTrace 能否与连接到 MSP-FET 的外部 Vcc 配合使用?
提前感谢!
此致、
Thibult