This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:LPM3影响 ADC 采样结果

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688933/msp430fr2111-lpm3-affects-adc-sampling-result

器件型号:MSP430FR2111

您好、香榭丽舍

我的客户正在使用 MSP430FR2111设计智能电网控制板。 在调试期间、他们发现当启用 LPM3时、A0通道上将出现错误的偏移。 您可以按如下方式找到它们的代码和测试结果。

  一个带有电阻分压器的干电池被连接至 A0和 A1通道。

启用 LPM3时、代码如下

InitAdc10 (ADCSSEL_0);
AdcVoltageRef (使能);
InitTimerB00 (8);
_bis_SR_register (GIE);

while (1)
{
IF (AdcFlg)
{
FaultCalculate();
AdcFlg = 0;
}
_bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);
} 

结果如下图所示。

如果 MSP430一直被设定为激活模式、代码如下。

InitAdc10 (ADCSSEL_0);
AdcVoltageRef (使能);
InitTimerB00 (8);
_bis_SR_register (GIE);

while (1)
{
//if (AdcFlg)
//{
// FaultCalculate();
// AdcFlg = 0;
//}
//_ bis_SR_register (LPM3_bits | GIE);
}

结果如下。

您是否愿意提出根本原因? 谢谢。

此致、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    感谢您发布此问题。 您能否提供以下问题的更多信息?

    1. 客户项目的阶段是什么? 大规模生产或开发?  
    2. 故障率是多少? 您测试了多少个器件? 是否仅在某些器件上观察到该问题(例如、只能在已知故障的客户退货器件上重现问题)?
    3. ADC 基准电压是多少? 进入 LPM3时、您是否发现了相关的基准电压或电源变化?

    此外、为了进一步调试 、可能需要原理图和整个代码。

    此致、

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    这是否是几个小时前发布的以下项目的重复帖子? 如果是、请查看 Winter Yu 问题以及我的建议。

    此致、

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tobias、
    是的。 这是我客户的帖子。 非常感谢。 让我们转到该帖子进行进一步讨论。

    谢谢。
    此致、
    年轻