This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM 解决方案的固件问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM, MSP430AFE253, EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705226/msp430afe253-firmware-question-for-tidm-msp430afe253submeterevm-soluiton

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其它部件:、 EVM430-I2040S

设计

客户正在评估 TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM 解决方案、并且对示例固件有一些不明确的问题。 感谢您提供帮助以获得答案。

在计量背景.c 中、有一个标记"PHASE_STATUS_DC_MODE"来指示输入电源交流或直流。 但是、我们无法在固件中搜索在何处设置此类标志?  

2.在计量前台.c,calculate_phy_readings (int ph)中,使用公式“phy->readings.active_power = phy->readings.active_power +(evaluate_active_power ()- phy->readings.active_power)>> average)”,为什么平均值设置为3?

变量"TRNG_SUPP支"的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    客户是否仍在评估中? 如果是、我强烈建议改用新 EMDC (www.ti.com/.../MSP-EM-DESIGN-CENTER)支持的 MSP430i20xx。 这将包含更清晰的文档、并且将更易于使用和支持。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan

    感谢您的建议。

    我简要介绍了新的 EMDC、认为它是便于客户轻松开发的绝佳工具。 我是否可以再次确认:

    1、客户评估 TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM 解决方案、因为它支持交流和直流输入功率模式、因此这是客户的产品目标。 EMDC 是否可以同时支持交流和直流模式?
    2、客户必须完全要求源代码、他们需要清楚地理解每个代码并使产品充满信心。 EMDC 是否可以支持完整源代码?

    如果我们能够支持上述要求、我认为客户可以接受基于 I2040和 EMDC 的开发基础。 否则,他们可能会继续研究 TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM 解决方案,并感谢 TI 帮助解决此帖子中的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    我将向我们的 EMDC 专家咨询、并尽快向您提供这些答案。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    [引述 USER="Terry Deng ]我简要介绍一下新的 EMDC、认为它是便于客户轻松开发的绝佳工具。 我是否可以再次确认:[/报价]

    感谢您的反馈。

    [引述 USER="Terry Deng ]1、客户评估 TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM 解决方案、因为它支持交流和直流输入功率模式、这是客户的产品目标。 EMDC 是否可以同时支持交流和直流模式? [/报价]

    现有 EMDC 版本包括默认启用的 DC 滤波器、但我们将在不到一个月的时间内发布更新、允许用户禁用 DC 滤波器。

    [引用 USER="Terry Deng ]2、客户必须完全要求源代码、他们需要清楚地理解每个代码并使其产品充满信心。 EMDC 是否可以支持完整源代码? [/报价]

    我们不提供库源代码。 有关每个 API 的详细信息、请参阅 API 指南。 如果他们需要源代码、那么我建议他们使用传统能源库、但请记住、我们不支持这种发展、他们的开发工作将会更大。

    [引用 USER="Terry Deng ]如果我们能够支持上述要求、我认为客户可以接受基于 I2040和 EMDC 的开发基础。 否则、他们可能会继续研究 TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM 解决方案、并感谢 TI 在本帖子中提供的问题帮助。[/引述]

    如果客户不选择使用 EMDC、我仍然建议在 EVM430-AFE253S 上使用 EVM430-i2040S、因为不建议在新设计中使用 MSP430AFE253 (NRND)。

    此致、

    James

    MSP 客户应用