This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2272:MSP430F2272而非 MSP430G2744

Guru**** 2638245 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744, MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689066/msp430f2272-msp430f2272-instead-of-msp430g2744

器件型号:MSP430F2272
主题中讨论的其他器件:MSP430G2744

您好!

我的客户已经设计了 MSP430G2744 YFF 封装的电路板。
然后、我们注意到无法订购 MSP430G2744的 YFF 封装。
www.ti.com/.../samplebuy

因此、我们正在考虑向客户提供 MSP430G2744的 MSP430F2272IYFFR。
www.ti.com/.../samplebuy

如果我们将 MSP430F2272倒置放置在它们的电路板上、这2个器件看起来是引脚兼容的。

没关系吗?

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、如果您将 MSP430F2272封装旋转180度、这两个部件是引脚对引脚兼容的。
    请注意、这两个器件的器件规格将有所不同。
    有关详细信息、请参阅器件数据表。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、
    感谢您的回答。
    我将仔细检查这两个器件的数据表。

    此致、
    松崎武