This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:cc430f5137

Guru**** 2608735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/689048/cc430f5137-cc430f5137

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: CC1101

您好!

我在 Rx 模式下连续使用 CC430F5137。
是否需要定期进行射频校准?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、最好定期校准(每3到4小时一次)。 更多详细信息、请参阅 CC1101日期表(SWRA061)上的 VCO 和 PLL 校准部分。

    谢谢、
    PM