This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F248:外设寄存器位定义

Guru**** 2927710 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704844/msp430f248-peripheral-register-bit-definitions

器件型号:MSP430F248

在哪里定义了外设寄存器位?  似乎找不到它。

我认为它以前在用户指南中、现在不是。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行比较 ,这依次包括 这是因为编译时宏。

    您可以在文件系统中查找 msp430f248.h。 (TI 在不同地方放了十几份副本)。

    例如、请参阅 C:\ti\ccsv7\ccs_base\msp430\include\msp430f248.h

    您也可以单击源代码中的任何符号,即外设寄存器引用,然后按 F3 --它将显示 msp430f248.h 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    每个外设都有其在系列用户指南中针对其所在器件定义的寄存器。 特定外设的寄存器在相应外设章节的末尾进行了定义和概述。 例如、TimerB 模块在用户指南的第13.3节中有其寄存器定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这当然不能告诉我哪些位是哪个寄存器的位置。 .h 文件是可以的、但它不定义寄存器-例如闪存控制寄存器、尽管有很多示例。 当我在汇编语言中编写代码时、我确实需要寄存器位信息、在 C 语言中很好。它以前是提供的。 它现在在哪里???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这当然不能告诉我哪些位是哪个寄存器的位置。 .h 文件是可以的、但它不定义寄存器-例如闪存控制寄存器、尽管有很多示例。 当我在汇编语言中编写代码时、我确实需要寄存器位信息、在 C 语言中很好。它以前是提供的。 它现在在哪里???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 我看到 JH 说、"请参阅系列用户指南"、但这有点不具体。
    您需要标题为《MSP430x2xx 系列用户指南》(修订版 J)的文档
    可从 TI 下载、网址为: www.ti.com/.../slau144j.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    为了澄清这一点、您的器件的系列用户指南位于其产品页面上。 这使您能够获得最新版本。  MSP430F248

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不。 肯定喜欢旧的用户指南以及其中的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    您能否说明您正在寻找哪个外设的寄存器定义? 该系列用户指南的最后一个修订版本是2013年(修订版 J)、自修订版 G 起、我们就没有对文档的格式进行更改

    例如、下面是从用户指南中获取的 Timer A 寄存器定义的附加图片。 我向您保证、我们的其他外设也会提供类似的寄存器定义。