This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何重启 MSP432E4、在重启之前停止某些线程和功能

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704462/msp432e401y-how-to-reboot-msp432e4-with-killing-some-threads-and-function-before-rebooting

器件型号:MSP432E401Y

我们有一个功能需要在 MSP432E4上切换网络状态(固定 IP / DHCP)、我选择重新引导设备以更改网络。

`NC_NetStop()`<=此函数

但在重新启动器件后、某些线程/挂钩函数/结构仍在运行或存在

 

如何使用该函数?

您有任何示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    当您重新启动器件时、它是使用 SysCtlReset API 调用还是对器件进行硬复位、还是分支到0x0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    您能否确认问题是否仍然存在或已解决?