This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:FIPS140-2的 TRND 生成

Guru**** 2513775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706782/msp430fr5992-trnd-generation-for-fips140-2

器件型号:MSP430FR5992

您好、香榭丽舍

我需要一个应用的真正随机数生成器。
FIPS140-2认证是强制性的。
您能否告诉我以下应用程序是否正常工作、是否可以通过 FIPS140-2认证?

使用 MSP430FR59xx 和 MSP430FR69xx 微控制器生成随机数
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slaa725/slaa725.pdf

非常感谢您的友好检查。
此致、

Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    感谢您发帖。 本应用报告仅提供 MSP430FR59xx 和 MSP430FR69xx 微控制器(MCU)上的计数器模式确定性随机字节发生器(CTM-DRBG)的实现。 CTRP-DRBG 是假随机数生成器。  MSP430FR59xx 和 MSP430FR69xx 没有真正 的随机数生成器。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、冬季、

    非常感谢您的友好检查。
    我明白了。
    我们将寻找另一种 TRND 解决方案。

    此致、
    Hitoshi