This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:低于平衡射频线路的模拟电源

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688880/cc430f5137-analog-power-supplier-below-balanced-rf-lines

器件型号:CC430F5137

您好!

我正在进行基于 CC430的2层设计。

我尝试尽可能地保持 GND 层的清洁、尤其是 RF 部件下方。 现在、我不确定如何从平衡射频线路向左和向右路由模拟电源之间的连接。 您认为随附的两个选项中的哪一个更好?

我还没有看到一个2层参考设计、该设计展示了如何对其进行布线、也许您可以帮助我指出所需的资源?

最棒的
Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为第三种选择、我在每侧使用自己的铁氧体隔离了左右 AVCC 器件。 在您看来、这是否正常? 这样、可以使 GND 在射频线路下方保持干净。

    谢谢、
    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应避免在射频线路下方路由到平衡-非平衡变压器。 第三个选项是首选选项、但如果您提供光绘文件、我可以查看我是否可以找到替代解决方案。