This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:流入 Ref+输入的电流

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706508/ccs-msp430fr5994-current-flowing-into-ref-input

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:CC1200

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Sirs:

   我有一个使用 cc1200和 FR5992的低功耗应用。  使用评估板时的功耗似乎很低、但 PC 板的运行电流约为80mA、此时电流应小于10。  引脚2 (Vref+)与 VCC 之间有一个10 Ω 电阻器。  其上的压降为.28V、表示28ma。  这是不对的。  我现在不初始化参考寄存器。

   此外、DVSS1 (5992的引脚48)通过10欧姆电阻消耗大约8mA 电流、而 DVCC2通过10欧姆电阻消耗大约14mA 电流。  

   你认为我的问题是什么?

谢谢、

John Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sirs:

       嗯、发现了主要问题。  此 pcboard 将3.3V 连接到 P1.1 (VREF+)、并将接地连接到 P1.0 (VREF-)。   加上代码将这两个引脚配置为  

    输出来驱动评估板上的 LED。  那么、老先生、一个愚蠢的错误。  我只是惊慌了,现在还不是时候惊慌了。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 在 e2e 论坛中与他人分享您的经验。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!