This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:静态 IP 地址初始化

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705914/rtos-msp432e401y-static-ip-address-initialisation

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

您好!

能不能有人解释一下如何在 msp432e401y launchpad 的 Tcpecho 程序中初始化静态 IP 地址。

谢谢你

此致

Kalyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    请参阅以下帖子

    e2e.ti.com/.../2540420
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    感谢你的答复。
    我添加了该代码、构建良好、没有错误。 操作方法当我使用 Wireshark 时、我没有看到我已初始化到电路板的 IP 地址。
    必须确定它、对吧?。

    谢谢你

    此致
    Kalyan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalyan、

    当为板分配静态 IP 地址时、不会从 DHCP 服务器分配该地址。 相反、如果您 ping 它、您应该能够看到 Ping 的响应按预期工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    谢谢你

    此致
    Kalyan