This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430 12位 ADC 部件

Guru**** 2549780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706030/msp430-12bit-adc-part

尊敬的先生

我有 一个应用需要 MCU 具有 ADC 12位、 但 ADC 支持伏最大电压5V、TI 是否具有切换 MSP430部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ADC 输入只能处理高达 AVCC 的电压、我不认为我们有任何 MSP430器件可以加电至 AVCC 的高电平。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    那么、任何 MSP430宽电源电压范围都不能支持5V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、正确。

    此致、
    Nathan