This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:能否使用 VB 引脚作为电源输出

Guru**** 2826655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706019/tss721a-can-i-use-vb-pin-as-power-output

器件型号:TSS721A

你(们)好

VDD 不足以驱动客户电路板上的负载。

除了低于3个电源模式之外、是否可以从 TSS721 VB 引脚获得电源? 将其作为电源输出? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VB 是整流器之后的差分总线电压、因此我不建议将其用作电源输出、因为这不是它的设计目标。 如果 VDD 不够、则可能需要提供外部电压。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    那么、VB 引脚的用途是什么? 它是否会在什么条件下使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    VB 是降压电压。 读取该电压是为了提供在总线上传输的值。

    此致、
    Nathan