我遇到的问题与上一个帖子相同。 似乎没有解决就关闭了。
下面是我正在使用的 USB 固件升级程序的屏幕截图
另一个症状是、我尝试使用两线制接口通过 USB FET 进行编程(通过在 CCS8中启动调试器)、并且在前几次我收到"未知器件"消息、然后是一次它正常工作且器件已编程。 之后、USB 固件升级工具工作了一两次、然后再次开始失败。
有什么想法让我开始寻找导致这种行为的原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我遇到的问题与上一个帖子相同。 似乎没有解决就关闭了。
下面是我正在使用的 USB 固件升级程序的屏幕截图
另一个症状是、我尝试使用两线制接口通过 USB FET 进行编程(通过在 CCS8中启动调试器)、并且在前几次我收到"未知器件"消息、然后是一次它正常工作且器件已编程。 之后、USB 固件升级工具工作了一两次、然后再次开始失败。
有什么想法让我开始寻找导致这种行为的原因?
您好、Gerry、
双击.exe 文件时、PYTHON_Firmware_UpgragerGUI 工具应在 Windows 10计算机上运行。 也许您的客户可以下载 PYTHON_Firmware_Upgrader 文件夹的全新安装并重试?
很遗憾、调试.exe 文件中正在发生的情况没有简单的方法。 客户可能会看到的一些情况:
1) 1)启动任务管理器并查看任务是否正在运行。
2) 2)如果任务管理器显示 PYTHON_Firmware_UpgraderGUI 正在运行、则可能已将其最小化。 可能需要弄清楚为什么会发生这种情况。
如果任务未显示在任务管理器中、则唯一的另一个选项是让客户下载必要的 python 软件包并从命令行运行它。 有关执行此操作的所有说明 都列在 PYTHY_Firmware_Upgrader 文件夹中的"release_Notes_Example_PYTHON_Firmware_Upgradeer.html"文件中。
此外、如果客户选择下载 Python 软件包、并且在需要运行 命令'python setup.py install'时、应在每个下载的 python 软件包内完成、 而不是从 python_Firmware_Upgrader 文件夹内完成。
此致、
Arthi
这是正确的 zip 文件吗?
software-dl.ti.com/.../Python_Firmware_Upgrader-5_20_06_02.zip
这是在基本 Windows 10环境中运行升级程序所需的唯一文件? 以前没有要安装的其他文件、驱动程序或软件包?
命令行选项将不起作用、制造商没有能力执行此操作。 甚至我发现它令人困惑和沮丧。
期望非程序员从 DOS 提示符下运行程序是不可接受的。 从开发和测试的角度来看、我可以看到它的价值、但就是这样。
那么、TI 关于这方面的政策是什么? 是否期望这些器件的每个用户都必须编写一个定制编程器、然后必须通过跟踪 BSL 修订来维护它?
还是 TI 将提供支持的编程工具?
是的、这是所需的文件。 我将其下载到我的 Windows 10计算机、然后我就可以启动该工具了。 Jace 能够在他的 Windows 10计算机上运行该工具。 因此 、我们不确定您客户的 Windows 10计算机正在发生什么情况。 他们是否重新命名了 PYTHON_Firmware_Upgrader 文件夹中的任何文件或图标? 单击.exe 文件时、如果 TI_Bug 图标_Red.ico 图标已重命名或未在文件夹中、则 GUI 不会出现。
PYTHON_Firware_Upgrader 工具是 TI 支持的工具、 目前没有 其他工具计划。
创建 Python_Firmware_UpgraderGUI.exe 的目的是让客户只需双击可执行文件并启动该工具、而无需安装 python 软件包。 exe 包 python 工具。 我们还 发布了源代码和有关 在.exe 失败或客户想要根据其需求个性化该工具时启动该工具的说明。
您的客户是否检查了任务管理器以查看 GUI 是否在后台运行?
此致、
Arthi