This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:准备安装程序(exe)?

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705809/msp430f5659-preparation-of-installer-exe

器件型号:MSP430F5659

尊敬的 TI 团队:

我们使用的是 TI-RTOS 和控制器 msp430F5659。 我们希望不断更新 TI 软件/硬件错误修复/更改、以使我们的产品与 TI 版本保持一致。

如果在下面进行了任何更改,我们希望收到通知邮件。

TI-RTOS 错误修复/改进  

2. 控制器硬件(msp430f5659)更改/建议

请建议我们选择通过个人邮件获取通知/TI E2E 社区论坛个人通知。 因此、我们还可以升级我们的产品以及 TI 软件/硬件升级。

谢谢、此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    TI.com 可能会订阅某些产品文件夹(或该产品的软件文件夹)、并在发生更改时收到电子邮件通知。 这将涵盖最新的新版本或更新的文档。

     分别访问 MSP430F5659产品网页和 TI-RTOS 网页、并点击"Alert Me"按钮进行订阅。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britta、

    感谢您的快速回复。
    我们正在通过产品的网络安全标准验证。

    因此、在我们的产品中、我们必须使用第三方软件、该软件必须遵循指南中规定的最低网络安全标准
    在我们的产品中,我们使用 TI-RTOS,因此它还应遵循“最低网络安全要求”

    您能帮您获取 TI-RTOS 的网络安全合规性文档吗? 我们需要包含该文档、以便对我们的产品进行网络安全验证。

    请答复高度优先的问题。

    谢谢
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    TI-RTOS 没有网络安全合规性文档。 更大的问题是、您为什么需要它? 除非您在 MSP430上具有某种 BLE 或 Wi-Fi 无线电芯片、否则不需要任何网络安全、因为缺少网络连接。 如果您确实拥有此类芯片、请告诉我们它是什么以及您尝试满足的网络安全规范。 通常、此类文档针对的是假定始终存在网络连接的 Linux 类操作系统。

    此致、

    Nick Lethaby