This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430f6779

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, EVM430-I2040S, TIDM-SERVER-PWR-MON

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688412/msp430f6779-msp430f6779

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: EVM430-I2040STIDM-SERVER-PWR-MON

您好!

我正在设计功率/能量计。 它必须测量来自两个独立通道的直流和交流电源。 能否使用 MSP430f6779:一个 SD24用于交流电表、另一个 SD24用于直流电表? 您是否可以为此推荐其他 MCU?

提前感谢您、

Yuri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您发帖。 虽然我们没有在两个单独通道上进行交流和直流测量的配套资料、但这应该是可行的。 我们确实提供了 EVM430-I2040S 电路板、该电路板可测量交流或直流电压。 请查看基于此电路板的单相和直流嵌入式计量(TIDM-SERVER-PWR-MON) TI 参考设计。

    此致、

    James

    MSP 客户应用