This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:在云上载数据时代码卡住

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706252/msp430fr5994-code-gets-stuck-when-data-is-being-uploaded-on-cloud

器件型号:MSP430FR5994

您好!

当我们将数据上传到云端时、代码会卡住。 但是、如果代码中未包含这些参数、则会平稳运行。  

可能会出现什么问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您使用什么通信接口将数据上传到云?如果通信卡在 MCU 上、您是否测试了降低上载速度或提高 MCU 时钟速度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用了 https
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    因此您使用以太网接口。 由于 MSP430没有以太网控制器、因此您应该在外部使用以太网器件。 那么、您在 MSP430和以太网器件之间使用的接口是什么? 您是否尝试过"测试降低上传速度或提高 MCU 时钟速度"?

    B.R.
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在它正在工作、我们在代码中使用了 malloc ()


    谢谢你