This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F4152:编程时器件未知

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F417, MSP-FET, MSP430F4152, MSP-TS430PM64A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688548/ccs-msp430f4152-unknown-device-when-programming

器件型号:MSP430F4152
主题中讨论的其他器件:MSP430F417MSP-FETMSP-TS430PM64AMSP-TS430PM64

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个 MSP-FET 和一个 MSPTS430M64目标板。 如果我插入一个 MSP430F4152、那么我在调试时会收到一条消息"unkown 器件"。 当我插入随附 MSP-FET 的 MCU 时、例如 MSP430F417、它会被调试。 因此调试设置应该起作用、但它似乎不适用于 MSP430F4152。 当然、我将 CC 中的设置更改为右侧的 MUC。

什么可能出错、为什么不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 MSP-TS430PM64产品页面上的"说明"部分。 遗憾的是、该目标板不适用于 MSP430F41x2器件。 请改为使用 MSP430F4152的 MSP-TS430PM64A 目标板。

    此致、
    Nathan