This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:致命错误:无法在新的 MSP-FET 中设置器件电压

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739, MSP-FET, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688265/msp-fet-fatal-error-failed-to-set-device-voltage-in-new-msp-fet

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR5739ENERGIA

尊敬的先生:

我们使用的是 msp430FR5739控制器。 我们在 IAR 工作平台上使用了旧的 MSP-FET430UIF 调试接口,没有任何问题,但几天前我们购买了新的 MSP-FET 工具(黑色),提供了类似的错误

2018年5月10日15:46:12:使用许可证:独立许可证-适用于德州仪器 MSP430的 IAR Embedded Workbench、8K KickStart Edition 6.50

2018年5月10日15:46:13:固件版本0.0.0.0

Thu 2018年5月10日15:46:13:接口 dll 版本3.8.1.0

Thu May 10, 2018:46:13: Could not set device Vcc (Vcc),voltage=0xce4

Thu May 10, 2018:46:13: Could not set device Vcc :(Close), vccOff =0x1.(无法设置设备 Vcc:(关闭),vccOff = 0x1。

2018年5月10日15:46:17:致命错误:无法设置器件电压。   会话已中止!

 

我们还尝试了 Energia IDE、但它显示了相同类型的错误

utilb:MSP430_VCC:无法设置器件 Vcc (错误= 10)

MSP430_VCC:3000mV

utilb:设备初始化失败

选定的串行端口 utilb:设备初始化失败

 不存在或您的电路板未连接

 

 请指导我们如何操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anushka、您好!

    请参阅以下文章: e2e.ti.com/.../614826
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 JH 的更新。

    现在它可以与 IAR 配合使用。 Energia IDE 怎么样... 我们使用的是 Energia 1.6.10E18。 是否有任何可用的补丁。?

    此致、
    Anushka