This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:低功耗模式

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705153/ccs-msp430fr5969-low-power-modes

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好,这是 haribrishna。

我正在根据 LPM 模式执行项目..在阅读完所有文档之后..我将在项目中使用 LPM4模式..

当我检查 CCS 资源中的示例时、我没有获得以 uA 为单位的电流消耗。我获得以 mA 为单位的值。我为 MCU 提供外部 VCC 3.3伏电压并检查 MCU 负载。

在执行过程中、电流消耗为230mA 及更多...进入 LPM4后、电流仍为 mA (20、10)。 不要输入 uA。。删除调试器后、还会在 mA (10) only..please 中输入建议

要正确进入 LPM4 ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishna、您好!
    非常感谢您联系我们的支持。 TI-Explorer 环境中的代码示例应该可以正常工作、并使您能够重现性能。
    遗憾的是、根据您的描述、无法向您提供详细的建议。 请向我们提供有关特定代码示例的更多信息、您将使用来为 LPM4配置器件(我假设您使用的代码示例没有任何更改)。 如果您更改了代码示例、请向我们发送修改后的代码。
    问题也可能与您使用的硬件有关。 因此、还请提供有关硬件的详细信息。
    非常感谢。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好哈里克里什纳
    以下是一些有关实现低功耗的提示:
    1.上拉或下拉未使用的 GPIO 管脚
    2.使用 XT1作为时钟源
    3.您能否确保 MSP430生成电流?您测试的硬件是什么?

    B.R.
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishna、您好!
    您能否告诉我们、您是否仍然需要一些支持、或者问题是否已解决? 非常感谢。

    此致
    Peter