This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67751A:在3P3W 电源系统的单端配置中使用24位 SD ADC

Guru**** 2788305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67751A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688312/msp430f67751a-using-24-bit-sd-adc-in-single-ended-configuration-for-3p3w-power-system

器件型号:MSP430F67751A

您好!

我想使用 MSP430F67751A MCU 进行三相电源 监控 (MPM) 、因为它的精度是24位 SD ADC。

我的应用需要与 LT (3P3W、3P4W)和 HT (3P3W)系统配合使用。

但是、由于该器件不支持 HT 系统中常用的三相三线制连接-我想将24位 SD ADC 的输入电路更改为单端。

我计划将所有电压和电流(CT)信号返回到 AVSS、并将 AVSS 连接到 SD ADC 的所有负输入。

此连接方案是否可以正常工作以计算所有电气参数? 我不打算使用能源库。

征求专家意见。

此致

Vinod

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    感谢您发帖。 我不确定"LT"和"HT"是什么意思。 可以在3P3W 配置中使用 MSP430F67751A、但我们的硬件和软件配套资料仅涵盖3P4W 配置。 因此、遗憾的是、我没有任何好的资源来告诉您。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些其他具有类似问题的主题、供您参考。

    此致、

    James

    MSP 客户应用