This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1120:CC1120

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705279/ccs-cc1120-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510

工具/软件:Code Composer Studio

朋友好!
我 对器件中的链接 msp430f5510和 CC1120有疑问。

在电流控制器中、通过 SPI 连接的 msp430f5510和芯片 CC1120
首先、我需要发送一个 TX 数据包。 然后进入 RX 监听模式、并从另一个系统接收一个对所发送数据包做出响应的数据包。
如何跟踪 MSP430可将 CC1120 从 TX 模式切换至 RX 模式的时刻?

提前感谢。  

P.S. 很抱歉、我会使用转速器、因为不太懂英语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在发送数据包后、有两种从 TX 到 RX 的方法。 您可以等待 TX 完成(当 IOCFGx = 0x06时 GPIOx 变为低电平)、然后选通 SRX、也可以设置 TXOFF_MODE = RX。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    非常感谢。 我将尝试并取得成果。

    Ilfat