请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
这是我的代码
我尝试使用端口5.5上的按钮来打开和关闭我的 LED 指示灯
提前感谢
void main (void){
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;//禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
//激活先前配置的端口设置
P1DIR |= 0x01;//将 P1.0设置为输出方向
P1DIR |= 0x02;//将 P1.1设置为输出方向
P5DIR &=~BIT4;
P5REN |= BIT5;
for (;;){
IF (P5OUT & BIT5 = 0){
P1OUT ^= 0x01;
}
否则{
}
}
}