This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:BSL 编程

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2744, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688123/msp430g2744-bsl-programming

器件型号:MSP430G2744
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

你(们)好

在 MSP430被熔丝烧断锁定的情况下、如何通过 BSL 接口从 MSP430G2744读取闪存数据。

在这种情况下可以使用任何工具吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    如果 JTAG 保险丝被熔断、那么只有 JTAG 接口是不可操作的。 BSL 仍然可以访问、但可能具有与访问关联的密码。 如果您具有 BSL 密码、则可以读取闪存。 否则、在尝试访问 BSL 时将执行批量擦除。 有关 MSP430G2xx BSL 的更多详细信息,请参见《MSP430闪存 BSL 用户指南》(http://www.ti.com/lit/slau319 ),该指南也可在 MSPBSL 页面(http://www.ti.com/tool/MSPBSL )上找到。