This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5329:温度传感器校准

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686561/msp430f5329-temperature-sensor-calibration

器件型号:MSP430F5329

我在 SLAU208P 中看到的是1.13.5.3  

它说  

Vsense = TCsensor * Temp + Vsensor (eqn 8)

因此、求解温度

温度=(Vsense - Vsensor)/Tsensor

那么、如果  

Vsense = ADC (RAW)

Vsensor = CAL_ADC_T30

TCsensor =(CAL_ADC_T85 - CAL_ADC_T30)/(85 - 30)

1 / TCsensor = (85 - 30)/ (CAL_ADC_T85 - CAL_ADC_T30)

该文档在 EQN 9中指出:

温度=(ADC (RAW)- CAL_ADC_T30)*((85 - 30)/ (CAL_ADC_T85 - CAL_ADC_T30)+30  

EQN 9和 EQN 11中的+30是什么?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于校准是在30而不是0处完成的、因此结果将相对于30度。 即、在实际的30度时、您将计算0度。 30会对此进行校正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 看起来我可以正常工作。