This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:通过 UART 发送多个 ADC 值

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705299/msp430fr2311-sending-multiple-adc-values-through-uart

器件型号:MSP430FR2311

Keith Barkley、您好、

您是否可以与我共享其余代码、我想了解其余的实现逻辑。 是一些未定义的变量,以及不知道它做什么的阐明函数... "serRxBufFull ()"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Armandeferr、

    我恐怕 Keith 在这里不会收到你的消息。 您可能需要为朋友添加他、并向他发送现场消息。

    如果你仍然无法得到他的答复。 您可以为您的问题创建一个新主题。