This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电能测量设计中心(EMDC):支持 THD 和出口电能

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704899/energy-measurement-design-center-emdc-support-for-thd-exported-energy

主题中讨论的其他器件:MSP430F67621A

你(们)好。

我目前正在评估 EMDC (根据 另一个问题、在 MSP430F67621A 上)、并对该库及其可提供的值(不是特定于硬件的、我知道该特定芯片不是官方支持的、而是与 EMDC 本身相关、而不是与硬件相关)有一些一般性问题。

出口功率/能源

看起来、EMDC 只为累积的能量读数提供一个数字(根据 此参考)-之前的示例代码似乎提供了两个数字、一个是电网中消耗的能量的正值、另一个是输出到电网的能量的负值。

我能俯瞰什么吗? 是否有任何方法可以判断 EMDC 中导入和导出的功率是多少?

总谐波失真

一些旧的功率计示例代码还提供了 THD。 我不确定它会有多准确、但至少可以选择。

EMDC 是否会在任何时候支持 THD?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    感谢您发帖并继续关注电能测量设计中心(EMDC)。

    为了确定输出功率/能量、已实施 EMDC 代码来对能量的绝对值求和、无论它是负值还是正值。 但是、可以通过查看有功/无功功率的符号、相位角(功率因数)等来检测功率/能量的方向 这可以在应用程序代码中实现。 我将把它添加到不断增长的功能请求列表中、包括对 F67641A 和 F67621A 的支持。

    我们已经有几个请求提供 THD 支持(即将推出)、我们已将其添加到未来功能列表中。 现在、我们将优先处理所有这些请求、以便最终实现最重要的请求。 我会随时向您发送通知、尽管我们可能会在决定这些新功能之前超过6个月。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 James、

    注意到。 请务必在有新版本可用时通知我。