This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2232:读取温度传感器数据中的内部版本

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/687915/msp430g2232-read-build-in-temprature-sensor-data

器件型号:MSP430G2232

您好!

我们有一个使用 msp430g2232微处理器的设计   

数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2232.pdf)中找到 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您澄清一下这个问题吗? 问题是什么?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何从 MSP430G2232读取温度? 代码示例或其他指南

    此致、

    Yaniv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、您好!

    请参阅以下代码示例、这些示例也可在器件的产品页面上找到: www.ti.com/.../slac467。 以下示例应帮助您完成所需的操作:msp430g2x32_ADC10_temp.c

    此外、请参阅器件系列用户指南、了解 ADC 及其如何与温度传感器配合使用的说明。

    此致、
    Nathan