This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:针对 MCLK = 20MHz 的 UCS 设置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/687860/msp430f6659-ucs-settings-for-mclk-20mhz

器件型号:MSP430F6659

您好!

将 MSP430F6659的 MCLK 设置为20MHz、并在 XT2上使用4MHz 晶体的正确 C 代码是什么?

此致

格尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerd、

    您可以看到以下帖子、以了解如何设置各种时钟设置、从而获得具有4MHz 晶体的20MHz MCLK: e2e.ti.com/.../629730

    请参阅器件系列的用户指南、了解如何设置正确的寄存器以执行此操作: www.ti.com/.../slau208

    此致、
    Nathan