This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430F5438A:MSP430F5438A

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/687443/webench-tools-msp430f5438a-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

我正在尝试使用 driverlib 文件夹中的 EmptyProject 示例:  

C:\ti\msp430ware_3_80_03_07_win\msp430ware_3_80_03_07\driverlib\examples\MSP430F5xx_6xx\00_EmptyProject

我将芯片更改为我的型号(在选项中)

该项目 未找到 我在线找到并添加到项目中的 msp430f5xx_6xxgeneric.h

我收到以下错误

错误[Pe020]:标识符"dma_base"未定义 C:\ti\MSP\msp430ware_3_80_03_07_win\msp430ware_3_80_03_07\driverlib\driverlib\MSP430F5xx_6xx\dma.c 56

错误[Pe020]:标识符"flash_base"未定义 C:\ti\MSP\msp430ware_3_80_03_07_win\msp430ware_3_80_03_07\driverlib\driverlib\MSP430F5xx_6xx\flashctl.c 138

等等...

如何解决这个问题

此致

Arik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了说我使用的是 IAR Workbench 5.50.2
    driverlib 示例显然采用旧格式、已升级为新格式、并且项目工作区已加载正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik、

    这是否意味着您已经解决了问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装最新的工作台7.11后、解决了此问题