This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:MSP430F4152低功耗模式(LPM)问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/685485/msp430f4152-msp430f4152-low-power-mode-lpm-issue

器件型号:MSP430F4152
主题中讨论的其他器件: MSP430FR4133

大家好。

我正在从事电池供电项目并使用 MSP430F4152。

在激活模式下、它在 LMP3模式下的电流消耗为150uA、而在电流消耗为30uA。

我使用的是3.0V 电压、但我的电路中没有连接其他器件。 只有 MSP430F4152正在运行功耗测试。

正则武是正常的还是不正常的? 由于项目由电池供电、 因此对我而言 LPM3模式功耗非常重要。

或者、我可以用另一个 MSP430芯片更换 MSP430芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!
    从您的数字来看、您在工作模式下似乎获得了良好的性能、但它看起来并不是处于 LPM3模式、而是处于 LPM0模式。 这通常是由于零件的资源需求阻止零件进入请求的 LPM 层而导致的。 在您的情况下、我会首先检查 DCO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 感谢您的回答。

    实际上、我正在进行基准测试以查看 MSP430F4152的功耗
    我假设 DCO 为1MHz、因为我没有配置时钟。 DCO 为默认值。
    我的代码如下。 这是否不足以进入 LPM3? 我认为没有要求不进入 LPM。。。

    int main (空)

    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器

    _bis_SR_register (GIE | LPM3_bits);//在这里进入 LPM3模式

    while (1)

    P1OUT |= BIT1;//LED1关闭
    _delay_cycles (1000000);
    P1OUT &=~BIT1;//LED1打开
    _delay_cycles (1000000);


    返回0;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试在没有 LED 的情况下进行测量。 这可能是额外电流的来源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!
    这是否有助于您的电流测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢你的帮助。

    但是、我还没有解决这个问题。 因为这个问题和另一个问题、我决定更改芯片

    现在、我尝试使用 MSP430FR4133。 我认为 MSP430FR4133要比 MSP430F4152好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能从中获得更好的电流测量? 如果设置是恒定的、我认为它们是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有尝试测量电流。 我想 FR 系列要优于 F 系列。 由于某种原因(RAM、具有 FR4133板、闪存速度等) 我还放弃了 F4152。