This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529:是否可以将 CC1352R 与 MSP-EXP430F5529一起使用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1100, CC2420, CC2520, CC2530EMK, CC1352R, MSP-EXP430F5529LP, CC1310, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686299/msp-exp430f5529-is-it-possible-to-use-the-cc1352r-along-with-the-msp-exp430f5529

器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件:CC1100CC2500EMKCC2420CC2520CC2530EMKCC1352RCC1310MSP430F5529

您好!

我已经 在 http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529上看到 此 Launchpad 支持以下 CCXXXX:  

"集成的 EM 头可支持 TI 低功耗射频无线评估模块和 eZ430-RF2500T。 当前支持的模块:

  • CC1100/CC1101EMK -低于1GHz 无线电
  • CC2500EMK - 2.4GHz 无线电
  • CC2420/CC2430EMK - 2.4GHz 802.15.4无线电
  • CC2520/CC2530EMK - 2.4GHz 802.15.4无线电"


但我想使用同时支持蓝牙和低于1GHz 无线电的 CC1352R。 我想知道我是否至少可以使用跳线进行原型设计。

谢谢

Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、
    它们都是 Launchpad、因此您可以在它们之间进行通信、如果这正是您所要求的。 您列出的另一个 EVM 的运行方式更像 Booster Pack、因为它们不包含板载 MCU、而 CC1352R 就是这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    对于符合 BoosterPack 引脚标准的 MSP-EXP430F5529LP、我们拥有:
    J1.PIN3:UART RX (->MCU)
    J1.PIN4:UART TX (<-MCU)。

    CC1310的 LaunchPad 对 UAR RX/TX 信号进行了重新分析、从而提供:
    J1.PIN3:UART TX (<-MCU)
    J1.PIN4:UART EX (->MCU)
    允许在硬件级别轻松集成。

    根据 swru525a.pdf、LAUNCHXL-CC1352R1-SimpleLinkTm快速入门指南
    将此 LaunchPad 与 MSP-EXP430F5529 (以及任何其他标准 LP)连接
    将导致 UART TX J1.PIN4上的输出连接。

    请注意两个 LP 的软示例!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。

    是的、我想我是否可以使用外部有线连接 通过承载 MSP430F5529和 CC1352R 的 LaunchPad 在 MSP430F5529和 CC1352R 之间建立通信。 我只想使用 CC1352R 通过低于1和蓝牙技术提供无线通信、而将 MSP430F5529作为感应器件的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回答!
    我在这里提到的 launchpad 不是 MSP-EXP430F5529LP、而是 MSP-EXP430F5529。 (无 LP)。 您的意思是、如果我使用 Booster Pack、我可以与 RX 和 TX 引脚兼容、而如果我使用其他 LaunchPad、我不能简单地将它们耦合、但我可以使用有线连接、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。