This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:最大比较器泄漏电流?

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686437/msp430f5234-maximum-comparator-leakage-current

器件型号:MSP430F5234

你(们)好

GPN:                      MSP430F5234

你(们)好
请告诉我 MSP430f5234比较器_B 输入引脚的最大输入泄漏电流或偏置电流是多少。

下面提到的所有页面和章节编号均参考以下数据表;-
http://www.ti.com/lit/ds/slas897a/slas897a.pdf

第44页的第5.40节显示比较器_B 共模输入范围为0至 Vcc-1伏。
第23页的第5.9节显示、在将 VSS 或 Vcc 施加到引脚上时、高阻抗泄漏电流的最大值为/-50nA。

但是、我找不到任何关于当施加的电压处于0V 和 Vcc-1V 之间的中间值时最大比较器输入引脚泄漏电流是多少的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ajayt、
    很抱歉、这些参数不是我们在数据中描述的参数。