This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V Vcc 微控制器

Guru**** 2389850 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686373/5v-vcc-microcontroller

主题中讨论的其他器件:MSP430F5172

大家好、团队、

请帮助分享可 与5V Vcc 配合使用的 TI 基本解决方案(MCU)微控制器。 它适用于具有任何 RAM、大小等范围的医疗应用。  

此致、

Hemantha Kumara N K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemantha、您好!

    为什么您需要仅具有5V 电压的微控制器? 为什么不能使用任何合适的 LDO 降低 Vcc?
    除了某些8051系列8位控制器外、TI 没有许多工作电压为5V 的微控制器。

    根据 I/O、ADC、计时器、时钟、存储器、 可用性(常用控制器的成本更低)等

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hemantha Kumara"]

    请帮助分享可 与5V Vcc 配合使用的 TI 基本解决方案(MCU)微控制器。

    [/报价]

    没有带5V VCC 的 MSP430、但有些器 件的端口(用于端口电源的独立电压引脚、而不是 VCC)可在5V 电压下工作。 例如、MSP430F5172就是其中之一。