This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR2433:CAN#39;t 编译 OutOfBox 演示代码。

Guru**** 2533580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/686280/ccs-msp-exp430fr2433-can-t-compile-outofbox-demo-code

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚尝试编译 OutOfBox_MSP430FR2433项目、并得到5个与"程序无法放入可用存储器"相关的错误。  我正在运行 CCS V8。

有什么想法、为什么开箱即用示例无法编译?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明资源路径位置类型

    #10099-D 程序不能放入可用内存中。  对于“all_FRAM”大小为0x3c30的段,定位失败。  可用内存范围:lnk_msp430fr2433.cmd /OutOfBox_MSP430FR2433第132行 C/C++问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用优化-O4并将速度与大小设置为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 谢谢你。 解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴我能提供帮助。