This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6749A:MSP430F6749A 定制板电流测量比例因子问题

Guru**** 2924820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1183083/msp430f6749a-msp430f6749a-custom-board-current-measurement-scaling-factor-issue

器件型号:MSP430F6749A

我能够使用 EMDC 读取电压和电流、但电流值似乎以 mA 为单位例如:对于2.3A、它显示0.023、我是否需要修改任何内容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    在哪里可以找到0.023A? 您的意思是0.026A 与2.3A 不匹配、对吧?

    我可以尝试咨询 EMDC 专家、以检查是否需要配置一些参数。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我显示值的换算系数为127.9999  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我显示值的换算系数为127.9999  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    得到您的支持后、我很快会在我回到办公室时咨询专家。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    请检查 GUI 中的电阻器设置是否与实际电阻器匹配。

    2.请参阅指南进行校准:

    文件:///C:/ti/msp/EnergyMeasurementDesignCenter_1.40.00.03/EnergyMeasurementDesignCenter/docs/users_guide/html/Energy_Measurement_Technology_Guide_html/markdown/ch_designcenter.html #calibration