This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:增量值的单独差异

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1180083/msp430fr2533-individual-differences-in-delta-values

器件型号:MSP430FR2533

大家好、

使用具有以下参数的同一张表格在三个电路板上执行测量、差值显示在下表中。
是否有任何可能的因素?
此外,请告诉我是否有任何对策。

参数

BTN00 BTN01 BTN02 BTN03
转换计数 500 500 500 500
转换增益 400 400 400 400
偏置电流 20uA 20uA 20uA 20uA
采样电容器放电 0.5V 0.5V 0.5V 0.5V
分频器 1/32 1/32 1/32 1/32

测量结果

BTN 元件 Delta
电路板 A 电路板 B 电路板 C
BTN00 E00 200 400 200
E01 200 400 200
E02 200 400 200
E03 200 400 200
BTN01 E00 150 200 350
E01 150 200 350
E02 150 200 400
E03 150 200 350
BTN02 E00 500 300 300
E01 500 300 200
E02 500 300 250
E03 500 300 200
BTN03 E00 100 100 120
E01 100 100 100
E02 100 100 100

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确认电路板 A、B、C、硬件和测试软件是相同的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、相同。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是自模式、对吧?

    我认为校准后的增量值应该相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    使用的模式是相互的。
    校准后、Count 值是统一的、但实际触摸时的增量值会有所不同。
    我想对其进行设置、以便消除单独的差异、因为触摸灵敏度会因批量生产时的个别产品而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否进行了 ABA 更改测试、如将 MSP430从电路板 A 移至电路板 B、以查看是否有任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我仅对 MSP430实施了更改。
    增量值似乎遵循 MSP430、而不是板。
    顺便说一下、我不认为这是很大的差异、因为 MSP430上的所有标记都是相同的。

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助降低转换增益(如100)并增加计数滤波器 β 值、从而使增量值(如5)更加稳定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    没有改进。
    如果转换计数保持在500、增益降低到100、则灵敏度会变得太高、并出现最大计数错误、因此转换计数降低到150以进行验证。
    此时将显示新设置和结果。

    设置2. BTN00 BTN01 BTN02 BTN03
    转换计数 150 150 150 150
    ConversionGain 100 100 100 100
    偏置电流 20uA 20uA 20uA 20uA
    采样电容器放电 0.5V 0.5V 0.5V 0.5V
    分频器 1/32 1/32 1/32 1/32
    计数滤波器 Beta 5. 5. 5. 5.
    BTN 元件 Boarda delta 电路板 B 增量
    设置1. 设置2. 设置1. 设置2.
    BTN00 E00 100 40 350 270
    E01 120 47. 400 200
    E02 120 51. 400 240
    E03 130 50 350 190
    BTN01 E00 120 71. 170 93
    E01 140 87 190 114
    E02 180 83. 200 97
    E03 170 87 200 128
    BTN02 E00 310 218. 320 190
    E01 340 310 290 200
    E02 270 170 250 150
    E03 280 167. 220 130
    BTN03 E00 90 42. 120 65
    E01 90 42. 100 59.
    E02 80 35. 100 51.

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是如此的有线、有如此大的差异。 您能帮我分享原理图和迷人的设计中心配置文件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    随附原理图和配置文件。

      e2e.ti.com/.../0724.CAPT_5F00_UserConfig.c

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    对于 CapTIvate 设计中心(CDC)配置文件、我是说 CDC 项目包含以下文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我附加了文件。

    e2e.ti.com/.../CP028_5F00_Eval.zip

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    很抱歉耽误你的回答。 在配置方面似乎没有大问题。 我不知道启用抗噪功能是否会对您的案例有所帮助、您可以尝试一下。 我可以获取一些 FR2533样片、以便使用我们的演示板进行一些测试、并在稍后向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的回复。
    感谢您确认。
    我尝试了不同的东西、这似乎是由于 GND 模式被放置在开关电极的另一侧。
    当我断开此 GND 时、器件开始稳定工作。
    您知道这种情况的发生原因吗?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GND 将影响寄生电容。 如果过大、可能会导致您面临的问题。