This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:P2.3\ TA2.0

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1185190/msp430fr2476-p2-3-ta2-0

器件型号:MSP430FR2476

您好!

你好。

CAN 引脚(P2.3 \ TA2.0)是否输出 PWM 波形?  客户看到的所有示例 都使用 TA2.1和 TA2.2、但他希望使用 P2.3作为输出 如果使用、您能否使用此特定引脚展示固件示例? 非常感谢。

这似乎不起作用:

//引脚配置 
P2DIR |= BIT3// P2.3 
P2SEL1 |= BIT3// P2.3选项选择

// PWM 设置 
TA2CCR0 = 1000-1// PWM 周期 
TA2CCTL1 = OUTMOD_7// CCR1复位/置位 
TA2CCR1 = 500// CCR1 PWM 占空比 
TA2CTL = tassel_SMCLK | MC__UP | TACLR// SMCLK、向上计数模式、清除 TAR 


此致、

Ray Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    TA2.0引脚(P2.3)用于捕捉比较寄存器0 (CCR0)。 CCR0用于分配 PWM 的周期、该周期特定于 CCR0。 如果他们绝对必须使用该引脚、 然后、当 CCR1/CCR2达到其特定计数时、它们可以创建一个定时器 ISR 来切换引脚2.3、与我们的示例相比、这种方法将有一些延迟、根据它们的应用、它们可以运行到 ISR 竞争条件中、这将影响精度。

    是否有原因不能改用 TA2.1或 TA2.2引脚?

    此致、

    Luke