This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5633:MCU 的 LPM 模式

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, TMP100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1185623/msp430f5633-lpm-modes-of-the-mcu

器件型号:MSP430F5633
主题中讨论的其他器件:INA229、 TMP100

各位专家:

我们需要您的帮助来回答客户的问题。

我的问题是有关 MCU 的 LPM 模式。 基本上、当 MCU 处于7 LPM 之一时、我希望发送各种传感器数据以使用串行通信(I2C 和 SPI)的 MCU。 我应该选择哪种 LPM。MCU 在 LPM 模式下也可以为传感器(TMP100和 INA229) M 供电? 传感器数据在 LPM 时是否可以保留在 MCU 上?
感谢您的支持。
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    选择 LPM 模式基本上需要权衡 MCU 的节能和响应时间。 Hte LPM 越低、您的功耗就越低、但您可以做的事情就越少、唤醒所需的时间就越长。 其中最大的驱动因素是不同级别的时钟可供您使用,以及它们可以以何种速度运行。 I2C 和 SPI 通常需要 SMCLK、因此最有可能不在最低的 LPM 中使用。 您可能能够使用 ACLK 和 LPM 实现一些更低的 I2C 速度。 同样、这些都是设计人员必须进行的系统/应用权衡。  

    您还可以执行一些方案、其中通过 GPIO 或 SPI CS 获得单独的中断、以从较低的 LPM 唤醒到活动的 LPM 或较高的 LPM 以计时消息。 同样、如果系统能够承受这种情况、则必须考虑时序。