This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP GANG 编程器 IR 通信失败

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1179705/msp-gang-msp-gang-programmer-ir-communication-failed

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430F5510

大家好、

 

当 MSP GANG 编程器将程序下载到目标微控制器(MSP430F5510)时、编程器显示 "IR communinica failed、ERR 33"。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katherine、

    通信似乎不正常。

    请参阅 用户指南第54页、错误代码33表示"与图像缓冲器器件的数据连接无效"。

    能否检查 MSP GANG 和目标 MCU 的连接?

    谢谢、

    越豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、

    客户告知连接没有问题、已经检查了。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katherine、

    下面是一个与这个类似的问题。 您可以首先参考:

    MSP-GANG:针对 MSP-GANG 的更新-错误33:红外通信失败

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    越豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、

    客户已尝试、但仍出现错误33。 他回答说,他的问题仍然存在。

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katherine、

    客户可以尝试新的 MSP GANG 吗? 硬件可能有问题。

    谢谢、

    越豪