This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2353:MSP430G2353电流消耗问题。

Guru**** 2661225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1185240/msp430g2353-msp430g2353-current-consumption-issue

器件型号:MSP430G2353

您好、先生/女士

我使用的是 MSP430G2353 MCU。

为了实现超低功耗,我进行了以下配置:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int main (空)

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
BCSCTL2=SELM0+SELM0+SELS;//12kHz 内部
_bis_SR_register (LPM4_BITS);// LPM4 -启用低功耗模式4
while (1)
 {
  ;
 }

//////////////////////////////////////////////////

施加到 MCU 的电压为2.2V。

只有 MCU 组装在 PCB 上。   没有任何其他组件存在。 MCU 电源引脚处仅为0.1uF。

MCU 电流消耗显示为70uA。

根据 数据表、2.2V 时的超低功耗为0.5uA、但在我的板上显示为70uA。 电压为2.2伏

请建议您采用 任何其他配置来实现超低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是程序的范围、那么您显然没有阅读用户指南中的第2.5节(未使用引脚的连接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还需要将所有 GPIO 引脚设置为以下代码的输出。 并查看用户指南中的未使用引脚部分。  

    P1DIR = 0xFF;//所有 P1.x 输出
    P1OUT = 0;//所有 P1.x 复位
    P2DIR = 0xFF;//所有 P2.x 输出
    P2OUT = 0;//所有 P2.x 复位
    P3DIR = 0xFF;//所有 P3.x 输出
    P3OUT = 0;//所有 P3.x 复位

    此致、

    现金 Hao