This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:DAC 能否使用 A2D 使用的外部参考?

Guru**** 2977520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1185282/msp430fr2355-can-the-dac-use-the-external-referance-that-the-a2d-uses

器件型号:MSP430FR2355

大约2个月前,有人就发展援助委员会的积极参考资料来源提出了问题。 答案意味着唯一的源可以是内部基准或 Vdd。 这是否确实如此,为了更加明确,我要问:

SAC 中的 DAC 是否无法使用外部电压基准 P1.0 (A2D 可用于其基准)?

如果是这样,我会非常失望... 在某些用例中、在 A2D 和 DAC 之间共享外部基准电压是一个巨大的优势。 使用电源作为基准的12位 DAC 有点愚蠢、因为电源永远不会足够干净、无法用作12位 DAC 的基准。

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    DAC 的基准为 DVCC 和 内部共享基准(1.5、2.0或2.5V)。 它无法为此 MCU 使用外部电压基准。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的明确答复。

    我希望有办法把这些“用户地”的意见传递给设计团队。 DAC 无法使用与 A2D 相同的基准电压意味着该器件不适合任何"信号输入->处理->信号输出"用例、其中比例或"每位电压"应相同。 因此、此类系统中的 DAC 的行为更像10位 DAC、而不是具有输入到输出性能的12位 DAC。

    为了清楚地说明这一点、如果您的 A2D (TI REF3025AIDBZT)具有精度为.25%的2.5V 外部基准、 然后使用了具有1.5% DAC 精度的片上2.5V 基准、这是一个简单的程序、只读取 A2D 通道、然后写入 DAC、其绝对精度为1.5%、而不是基准的.25%。 毫伏/位将略有不同。 此外、系统的温度系数(TEMPCO)也会有所不同。

    Pete