This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:无法写入 FRAM。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1184843/msp430fr2355-writing-to-the-fram-does-not-work

器件型号:MSP430FR2355

我想保存一些变量以用于程序启动。 我输入以下代码:

    SYSCFG0 = FRWPPW | DFWP;
    myCharVariableInFRAM = 123;
    SYSCFG0 = FRWPPW | PFWP | DFWP;

在调试器中、您可以看到 SYSCFG0寄存器是如何更改的。 但变量地址上的内容保持不变。 也不能使用"内存浏览器"中的调试器来更改它。

是否有人可以写下仍必须满足哪些条件才能进行书写?
非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我建议查看此 示例代码 以获取解锁和写入的完整示例和要求。

    您尝试写入的存储器地址是什么? 您正在锁定数据信息部分、因此主部分也会被解锁以进行写入。 程序存储器来自0x8000 - 0xFFFF。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的思考。
    在我看来、示例中使用的代码与我使用的代码相同。 可以认为这是由于地址范围。 链接器已将变量设置为0x8000。 顺便说一下、我已经尝试过 SYSCFG0 = FRWPPW;进行解锁。 然后、根据描述、整个 FRAM 应该被解锁。 但是、程序或调试器无法进行写入。 除了 SYSCFG0寄存器之外、还有其他写入要求吗? 使用信息存储器是否更容易?
    许多问候语
    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这取决于您的应用、通常情况下、如果您想要保存校准或某些特定数据、我建议您使用信息存储器。 程序存储器还将包含您的 main、因此 您必须小心变量的地址、否则可能会获得意外结果。

    从调试器写入存储器也可能很棘手、因为解锁需要一步写入、读取 FRWPPW 寄存器将始终读取0x96。 您需要将0xA500写入整个 SYSCFG0寄存器、或将0xA5写入 FRWPPW 字段以解锁整个内容。

    我建议使用 示例代码 并将代码更改为要写入应用程序中的位置、然后将示例执行的操作与代码进行比较。

    在我看来、变量"myCharVariableInFRAM"只是一个普通变量。 您需要将指针变量作为存储器中的特定位置、然后解除对指针的引用以分配123的值、以便将其存储在地址中。 与 FRAM_WRITE_PTR 以及它在 FRAMWrite 函数中的操作方式类似。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、即使使用示例代码、行为也不会改变。 必须存在其他依赖项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 ACCTEIFG 位被置位。 我已经修改了时钟生成的配置。 现在、写入 FRAM 也可以。
    非常感谢 luke。