This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:关于如何设置中断最高优先级

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1185354/msp430fr2355-about-how-to-set-interrup-highest-priority

器件型号:MSP430FR2355

你(们)好

我是使用 MSP430FR2355进行微控制器编程的初学者。 请说明如何设置 P4交叉连接的最高优先级。

我尝试参考下面的程序来尝试它、但我无法尝试、因为我不了解如何将0xFF3F 更改为设置 P4。

msp430fr235x_ICC_01.c (TI.com)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断优先级是固定的。 您能告诉我您想要做什么吗? 更改另一个 GPIO 以进行中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想在示例程序中将 GPIO 端口从1更改为4。

    在采样程序中、端口1中断被设定为最高优先级、而 RTC 中断被设定为中等优先级。

    我认为优先级在变化(在 MSP430FR2355的数据表中、中断优先级为 RTC >端口1)。

    请告诉我为什么优先级发生变化。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要阅读用户指南中关于中断比较控制器的章节以及数据表中的详细信息、这些信息告诉您哪个 ILSRx 字段对应于哪个器件。