This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 CP2102进行 BSL 配置。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723144/msp430fr5969-bsl-configuration-using-cp2102

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

大家好、

我正在使用 MSP430FR5969设计定制 PCB、并在参阅此博客后以类似的方式使用 CP2102进行编程;

经过上述链接后,我开发了以下原理图:

问题1. 原理图是否正确?

问题2. DTR (CP2102的)连接是否需要反相、然后连接到 MSP430FR5969的复位?

问题3. 我是否需要注意其他任何预防措施?

谢谢、此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子中的第二个参考涉及使用 CP2102对 G2553器件进行编程。  G2553是一款较旧的器件、使用 TI 的软件 BSLDEMO.exe 进行编程。  该程序 直接在 DTR 和 RTS 上输出启动 BSL 所需的脉冲、但使用 CP2102时 DTR 的极性错误。

    但是、FR5969是比 G2553具有完全不同 BSL 协议的更新器件。  它使用 TI 的 BSL Scripter 软件进行编程。  遗憾的是、Scripter 根本不会生成 DTR 和 RTS 脉冲。  这取决于"火箭"或 MSPFET 编程器件。  

    因此、除非(1)您编写自己的软件来对 FR5969进行编程、(2)您重新编写 BSL Scripter 以便让它可以选择直接发出 DTR 和 RTS 脉冲、否则我相信您的想法不会奏效。 或者(3) TI 为您(以及我们所有人)重新编写。

    过去,我试图理解你第一次提到的问题,但却无法理解。  所有内部链接都是坏的、我只是不能理解他在做什么。

    据我所知、没有人成功地使用简单的 CP2102适配器、或类似的适配器、没有 Rocket、MSPFET 或等效的第三方器件以及 BSL Scripter。  这是很不幸的、因为如果将需要 BSL Scripter 的产品发送给客户、除了包含可能比产品本身成本更高的编程器件之外、没有实际的固件更新方法。  使用 BSLDEMO 的旧器件不是这种情况、因为 CP2102模块非常便宜、并且 CP2102甚至可以用几美元嵌入到项目电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    正如 George 的回复、您有没有反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、赵伟杰蒂、
    很抱歉,但乔治的答复没有解决我的问题。 我的 MSP430FR5396 Launchpad 刚刚推出。 我将尝试并给出相应的反馈。

    谢谢和问候!!
    Swaroop
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Swarrop、

    没关系。 请在测试后提供反馈。 我很乐意为您的问题提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaroop、

    是否有测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个答复涉及用于刷写 FR5969的软件。  我还应该解决您的硬件问题。

    问题1.  假设您需要反转 CP2102 DTR 输出、原理图看起来是正确的。  但也可以参阅 Q3、了解 CP2102断电时这些连接的状态。  此外、您不会显示如何为 CP2102供电。  CP2102/9和 CP2102N (数据表的 v1.2)的数据表为新设计推荐、提供了各种电源选项的出色图表。  在任何情况下、我相信您都需要将 VBUS 输入连接回 USB 5V 线路、可能需要通过分压器来启用 CP2102。  我的理解是、CP2102 (N)完全不会运行、除非它检测到 USB 已连接。

    问题2.  反相 DTR 的问题完全取决于您使用什么软件来生成 DTR/RTS 信令模式。  如果您可以将示波器连接到这些输出、则软件启动时生成的图形应如 SLAU550P 第3.3.2节的图2所示。  

    问题3.  请注意、当 CP2102断电时、它的所有 I/O 引脚都会变成灌电流-它们的运行方式就像通过电阻器接地一样。  如果 CP2102由 USB 总线供电、但 FR5969由另一个电源供电、这会使事情变得复杂。  如果不需要反转、最大的问题通常涉及 DTR 输出。  空闲时、DTR 通常为高电平、但当 CP2102断电时、DTR 将变为低电平。  如果它直接连接到 FR5969的/Reset、则可能会将处理器保持在永久复位状态、这不是您想要的。  虽然与 FR5969没有直接关系、但我在 Github 上发布了一个有关将 CP2102连接到 MSP430G 器件的冗长 PDF、并且从第11页开始讨论硬件可能会有所帮助。

    使用嵌入式 USB 转串行适配器的 Gbhug5a-MSP430-BSL MSP430G BSL

    我仍然对您将用于此 BSL 的软件感到好奇。  我希望你能公布这方面的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 A ton George 为您提供的宝贵意见。

    我正在与我们团队的另一名成员合作、我们也有点忙于其他事情。

    我们的 MSP430FR5969 Launchpad 刚刚推出。 我将在下周公布一些结果。

    我将浏览您提到的链接、 如果我遇到任何问题、我将在此处发布。

    谢谢、此致

    Swaroop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="George Hug"]

    您的帖子中的第二个参考涉及使用 CP2102对 G2553器件进行编程。  G2553是一款较旧的器件、使用 TI 的软件 BSLDEMO.exe 进行编程。  该程序 直接在 DTR 和 RTS 上输出启动 BSL 所需的脉冲、但使用 CP2102时 DTR 的极性错误。

    但是、FR5969是比 G2553具有完全不同 BSL 协议的更新器件。  它使用 TI 的 BSL Scripter 软件进行编程。  遗憾的是、Scripter 根本不会生成 DTR 和 RTS 脉冲。  这取决于"火箭"或 MSPFET 编程器件。  

    因此、除非(1)您编写自己的软件来对 FR5969进行编程、(2)您重新编写 BSL Scripter 以便让它可以选择直接发出 DTR 和 RTS 脉冲、否则我相信您的想法不会奏效。 或者(3) TI 为您(以及我们所有人)重新编写。

    过去,我试图理解你第一次提到的问题,但却无法理解。  所有内部链接都是坏的、我只是不能理解他在做什么。

    据我所知、没有人成功地使用简单的 CP2102适配器、或类似的适配器、没有 Rocket、MSPFET 或等效的第三方器件以及 BSL Scripter。  这是很不幸的、因为如果将需要 BSL Scripter 的产品发送给客户、除了包含可能比产品本身成本更高的编程器件之外、没有实际的固件更新方法。  使用 BSLDEMO 的旧器件不是这种情况、因为 CP2102模块非常便宜、并且 CP2102甚至可以用几美元嵌入到项目电路中。

    [/报价]

    我能够使用以下代码生成 SLAU550 (图2、第7页)中提到的 BSL 调用序列: 

    链接

    但是、当我在运行 BSL_scripter 之后尝试运行该脚本时、我得到了以下输出:


    我将 CP2102与 MSP430FR5969搭配使用、并在 Manjaro Linux 下使用 GCC 8.2.1 20180831编译了 BSL_Invoke.c。

    e2e.ti.com/.../BSL_5F00_invoke.c

    还附加了我与 BSL_scripter 一起使用的示例脚本

    e2e.ti.com/.../script_5F00_blink_5F00_led.txt

    e2e.ti.com/.../Blink_5F00_led.txt

    e2e.ti.com/.../6457.pass32_5F00_default.txt

    e2e.ti.com/.../4265.pass32_5F00_wrong.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我应该说我对 Linux 一无所知。  因此、我必须将其留给您、以确保在模式行中对 COM 端口的指定是正确的。  在 Windows 中、它将是由 Silabs 驱动程序创建的虚拟 COM 端口的名称、没有提到"USB"。  但我不知道这在 Linux 中是如何工作的。

    否则、我建议您尝试在模式行的末尾添加奇偶校验。 SLAU655F 表示 Scripter 默认为无奇偶校验、但几乎所有 BSL 都需要偶校验。  通常情况下、Rocket 或 MSP-FET 会生成奇偶校验位、但由于您使用的是 CP2102、我认为您需要在脚本编辑器中打开偶校验、这是通过向模式行添加奇偶校验来实现的。

    对于测试、发送错误的密码导致批量擦除、然后发送默认密码后、我建议您只执行 TX_BSL_VERSION、以查看是否在两个方向上都能正常工作。

    非常感谢 DTR/RTS 代码。  如果您有指向 Windows 版本的链接、这将很有帮助。  否则、我可能会尝试写入一个。  我认为、在运行脚本编写器之前、具有单独的可执行文件会生成 BSL 进入模式、这将非常有用、并允许使用标准的 USB 转 UART 适配器、如带有脚本编写器的 CP2102。

    请告诉我奇偶校验是否起作用。

    编辑: 我想到了另一个可能的问题。  如果脚本编写器在打开 COM 端口时初始化 DTR 和 RTS、则此方法可能不起作用。  如果 Scripter 在开始时将 DTR 置为低电平、则 FR5969将复位、BSL 会话将被取消。  如果 RTS 只是临时状态、则将其置于错误状态可能不是一个大问题。  启动 BSL 会话后、代码必须将这些行保持在正确的状态(DTR 高电平、RTS 低电平)、并且脚本编写器在运行时不得更改这些行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="George Hug"]

    编辑: 我想到了另一个可能的问题。  如果脚本编写器在打开 COM 端口时初始化 DTR 和 RTS、则此方法可能不起作用。  如果 Scripter 在开始时将 DTR 置为低电平、则 FR5969将复位、BSL 会话将被取消。  如果 RTS 只是临时状态、则将其置于错误状态可能不是一个大问题。  启动 BSL 会话后、代码必须将这些行保持在正确的状态(DTR 高电平、RTS 低电平)、并且脚本编写器在运行时不得更改这些行。

    [/报价]

    我编写了一个 Windows 版本的程序、当它退出时、它会将两行保留在正确的状态-/Reset 为高电平、test 为低电平。  但是、当 BSL-Scripter 运行时、它会复位 DTR 线路、且/Reset 为低电平、处理器无法正常工作。  我遇到了与您相同的错误、但未连接任何器件、因此我认为您的 FR5969可能在脚本编写器运行时处于复位状态、并且不执行任何操作。

    我不知道解决这个问题的方法是什么、只是重新编译脚本解释器、以便在找到它们时保留 DTR 和 RTS。  但这可能会使使用 Rocket 或 MSP-FET 的情况变得混乱。

    我使用脚本进行了测试。  我没有检查 Scripter 的命令行模式以查看它是否也会将 DTR 拉低、但如果我有时间、我会尝试。  如果这会产生任何影响,我会感到惊讶。

    因此、我想说、这看起来并不是很有希望的。  最好的解决方案仍然是让 TI 通过一个选项来修改脚本编写器、使其能够与 CP2102等通用适配器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    [引用 user="George Hug">首先,我应该说我对 Linux 一无所知。  因此、我必须将其留给您、以确保在模式行中对 COM 端口的指定是正确的。  在 Windows 中、它将是由 Silabs 驱动程序创建的虚拟 COM 端口的名称、没有提到"USB"。  但我不知道这在 Linux 中是如何工作的。

    我检查了端口名称、它是正确的、并且它成功地打开了端口。

    [引用用户="George Hug"]

    否则、我建议您尝试在模式行的末尾添加奇偶校验。 SLAU655F 表示 Scripter 默认为无奇偶校验、但几乎所有 BSL 都需要偶校验。  通常情况 下、Rocket 或 MSP-FET 会生成奇偶校验位、但由于您使用的是 CP2102、我认为您需要在脚本编辑器中打开偶校验、这是通过向模式行添加奇偶校验来实现的。

    对于测试、发送错误的密码导致批量擦除、然后发送默认密码后、我建议您只执行 TX_BSL_VERSION、以查看是否在两个方向上都能正常工作。

    [/报价]

    好的、将尝试此操作。

    [引用 user="George Hug">非常感谢 DTR/RTS 代码。  如果您有指向 Windows 版本的链接、这将很有帮助。  否则、我可能会尝试写入一个。  我认为、在运行脚本编写器之前、具有单独的可执行文件会生成 BSL 条目模式、这将非常有用、并允许使用标准 USB 转 UART 适配器、如带有脚本编写器的 CP2102。

    似乎您已经知道了、但无论如何、 此链接 会很有帮助。

    [引用 user="George Hug"]编辑: 我想到了另一个可能的问题。  如果脚本编写器在打开 COM 端口时初始化 DTR 和 RTS、则此方法可能不起作用。  如果 Scripter 在开始时将 DTR 置为低电平、则 FR5969将复位、BSL 会话将被取消。  如果 RTS 只是临时状态、则将其置于错误状态可能不是一个大问题。  启动 BSL 会话后、代码必须将这些行保持在正确的状态(DTR 高电平、RTS 低电平)、并且脚本编写器在运行时不得更改这些行。[/QUERT]

    我通过逻辑分析仪检查了信号。 BSL 脚本编写器启动时、会下拉 CP2102的 DTR 和 RTS 行。 我已经浏览过它的代码、我认为它使用 libusb 来控制 RTS 和 DTR 线路。 我们可能需要重新编译 BSL 脚本编写器代码以删除该 DTR/RTS 器件。

    当 BSL 脚本编写器正在传输时、MSP430FR5969会给出一些回复、如下图所示(查看 TXD 和 RXD 行):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="George Hug">我编写了一个 Windows 版本的程序,当程序退出时,它会将两行保留在正确的状态-/Reset 为 HIGH,test 为 LOW。  但是、当 BSL-Scripter 运行时、它会复位 DTR 线路、且/Reset 为低电平、处理器无法正常工作。  我遇到了与您相同的错误、但未连接任何器件、因此我认为您的 FR5969可能在脚本编写器运行时处于复位状态、并且不执行任何操作。

    我更改了代码中的调用序列部分、因为上一个调用序列生成了不正确的序列(更新 了存储库)。 我还发现 tSBW、EN 必须介于250ns (slau550p、第7页、图2)和110us (MSP430FR5969数据表、第52页、表5-35)之间(在 存储库中添加了 SLEEP_us 函 数以处理此问题)。 但使用我的代码,我无法生成 tSBW,EN 低于386us (因为我们的系统是多线程的,所以操作系统可能正在处理一些其他进程,而不是 SLEEP_US 函数)。 寻找某种方法来生成准确的时间戳。 我没有浏览过 BSLdemo 代码,但您非常熟悉它,而且您在前面也提到它确实会生成这些 DTR/RTS 序列,因此他们会使用哪一个系统库?

    以下是生成的调用序列:


    我的观点(根据 slau550p、第7页、图2)。 在启动调用序列之前,我还将测试行设置为低电平(在 slau550p 中提到)(在我的代码的前一版本中没有)。 如果有问题、请告诉我。

    [引用 user="George Hug">我不知道解决方案是什么、只是重新编译脚本、以便在找到它们时保留 DTR 和 RTS。  但这可能会使使用 Rocket 或 MSP-FET 的情况变得混乱。[/QUERP]

    是的、很可能我们必须重新编译它。 我们可以添加在 Rocket、MSP-FET 或 CP2102之间进行选择的选项(可以在参数中给出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使 quote 函数正常工作、因此我将这样做:

     >我已将代码中的调用序列部分更改为
     >上一个正在生成不正确的序列(已更新
     >存储库)。 我还发现 tSBW、EN 必须介于之间
     大于250ns (slau550p、第7页、图2)和110us (MSP430FR5969
     >数据表、第52页、表5-35)(在中添加了 SLEEP_us 功能
     >要处理此问题的存储库)。 但我的代码是
     >无法生成小于386us 的 tSBW,EN (作为我们的
     >系统是多线程的,因此操作系统可能正在处理某些线程
     >其他进程而不是 SLEEP_US 函数)。 看到的
     >以获得生成精确时间戳的某种方法。 我没有
     >浏览了 BSLdemo 代码、但确实如此
     >熟悉它、您之前也提到过它
     >生成这些 DTR/RTS 序列、然后生成哪个系统库
     >他们用了什么呢?

    我不认为 tSBW/EN 的解释是正确的。  请在上图2的文本中注意:

    "TEST 引脚的第一个高电平必须至少为 tSBW、En (tSBW、En 参数请参阅器件专用数据表)。"

    实际上、它是第一个正测试脉冲的最短持续时间。  相比之下、G2553的 tSBW、EN 最大值为1us、但 BSLDEMO 产生的实际脉冲为15ms。  这种方法效果非常好。  也许拥有火箭或 MSP-FET 的人可以测量其为 FRxx 器件产生的实际持续时间。

    BSLDEMO 比 Scripter 早。  它是用 C 语言编写的、不使用任何第三方环境、只需进行标准 Windows 调用即可切换 DTR 和 RTS 级别。  我不相信有 Linux 或 Mac 版本。

    我不理解 Scripter 源代码。  源代码中唯一出现的"DTR"是在 TestReset.h 中、但我不理解它在做什么、也不知道它是如何执行的。  如果您重新编写代码、我认为这样做的方法可能是提供一个额外的模式行选项、也许称为适配器、如果存在该选项、将绕过正在更改行的任何代码、并替换执行 DTR/RTS 模式的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在单独的主题中发布了、要求对 tSWB、en 进行澄清。

    在 Linux 中还有一种可能适合您、但在 Windows 中可能不适合您。  一位朋友告诉我、有一种方法可以阻止 Scripter 调用更改 DTR 和 RTS 的特定 Linux 例程的条目。  这可能是插入挂钩、这样调用只会返回而没有错误、但不会执行任何操作。  或者、在 Linux 中可能有一种正式的方法来实现这一目的。  无论如何、我们的想法是运行您的程序、该程序传输 BSL 调用序列、并且还会阻止对这些行的进一步更改、然后运行脚本、最后运行另一个程序、该程序会反转阻止并使内容恢复正常。  或者可能涉及从调用程序中运行脚本解释程序。

    这样做的好处是完全不必修改脚本。  随着添加对新器件的支持、它会定期更新、最好不要修改每一个脚本更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    因此、我想说、这看起来并不是很有希望的。 最好的解决方案仍然是让 TI 通过一个选项来修改脚本编写器、使其能够与 CP2102等通用适配器配合使用。
    [Wei]当然、我将向我们的工具团队反馈未来发展计划。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Wei.Jeim Zhao]Hi George、

    因此、我想说、这看起来并不是很有希望的。 最好的解决方案仍然是让 TI 通过一个选项来修改脚本编写器、使其能够与 CP2102等通用适配器配合使用。
    [Wei]当然、我将向我们的工具团队反馈未来发展计划。

    [/报价]

    感谢您的邀请。  如果该系列需要/Reset and Test 上的调用模式、并且该模式是 UART、则可能在模式行上有一个"适配器"或"调用"选项、这会导致脚本执行调用模式本身。  我认为不需要任何其他更改。  毕竟、我们有 了 SLAA535a.pdf G2 launchpad 和 G2231设置、这种设置只执行调用模式并添加偶校验、脚本解释器似乎可以正常使用该设置。

    但是、在我回来的时候、我跑了一段时间、为 BSLDEMO 获得了类似的更改、但由于通信错误、所做的更改不是需要的、并且该更改已被删除。  因此、我不确定您的工具团队对此有多大兴趣 。  我觉得 TI 销售的火箭肯定会更少、但它销售的 MSP430可能会更多。  设计人员可以在项目中嵌入成本极低的适配器、这将允许客户仅使用 USB 电缆和脚本编写器来更新固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya、

    有一种解决此问题的方法并不是很巧妙、但不需要重新编译 Scripter。  您可以进行设置、以便 轻松快速地从 CP2102将 DTR 和 RTS 连接到 FR5969上的/Reset 和 Test 的线路可以通过机械方式或电子方式断开或关闭。  首先运行在 DTR 和 RTS 上生成调用模式的程序、然后断开 DTR 和 RTS 与 FR5969的连接、然后运行 Scripter。  /Reset 引脚应该已经有一个外部上拉电阻器、并且 Test 有一个内部下拉电阻器。  您的程序会将/Reset (DTR)保持为高电平、将 Test (RTS)保持为低电平、这是 FR5969的正常状态、而上拉/下拉电阻器将在线路断开时保持该状态。  那么、脚本解释器是否对 DTR 和 RTS 执行奇怪的操作无关紧要。

    如果这对您的项目来说不是一个实用的解决方案、至少可以使用脚本解释器和 CP2102来确认闪存是否适用于此方法。

    编辑: 可能只需要断开 DTR。  我尚未对其进行全面测试、但如果 Scripter 将 RTS 拉低、并将其保持在该状态、则可能是正常的。 如果是这种情况、只有 DTR 变为低电平会使事情混乱。

    另一种解决方案是 CP2102N 器件的特定解决方案-新版本。  除了常用的 UART 引脚之外、即使是20引脚封装也有四个 GPIO 引脚、遗憾的是这些引脚默认配置为输入、但可以重新配置为输出、并且可以使用其中的两个引脚生成/Reset and Test 模式、 甚至不连接 DTR 和 RTS。  但这需要您预先配置芯片、而生成调用模式的程序则需要有 Silabs 运行时 DLL。  这是一个额外的问题、但如果您在电路板上嵌入 CP2102N、它似乎应该起作用。

    当然、如果 TI 向脚本编写器添加了合适的选项、则无需执行任何操作、如前面所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    感谢您参与本主题、并提供了许多有用的信息和解决方案。
    我仍在关注讨论、但我想将您的一些回复点击为"TI 思考革命"、因为这些回复对观看者而言对类似主题/问题非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Swaroop、

    感谢您耐心等待并关注 MSP430器件。

    很抱歉、我们的官方工具无法正确支持第三方工具、因此您遇到了项目中的一些问题。 我仍在关注您与 George、Aaditya 和其他社区的讨论、我将继续跟进有关我们工具的任何要求以及对 TI 开发团队的反馈、以便在未来发布工具时提供更好的支持。

    但现在、我想单击"TI 认为已解决"、查看 George AS 的一些回复、了解有关类似主题的有用信息和解决方案、社区可以从中受益。 这并不意味着您的问题会得到完全解决、直到您单击您旁边的"已验证"、我们将继续讨论您的问题。 但请将回复标记为"TI 认为已解决"、以便社区轻松找到、这有助于社区在讨论中获取有用信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya、

    我不知道您是否仍然对此感兴趣、但如果您再次来到这里、我只想说、我开始了有关我在上一篇文章中提到的 DTR 断开解决方案的新主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/734713

    这里有一个指向我的 Github repo 的链接、其中包含用于 Windows 的调用生成软件。

    无论如何、我希望您能找到适合您的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="George Hug"]

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/734713

    这里有一个指向我的 Github repo 的链接、其中包含用于 Windows 的调用生成软件。

    [/报价]

    尊敬的乔治:

    除了 序列生成器件之外、我已经介绍过您编写的 invoke .c 代码、我了解到您将 RTS 的默认值更改为 LOW、将 DTR 的默认值更改为 HIGH (如果我错了、请纠正我的错误)

    dcbMasterInitState.fDtrControl = 0; /*将初始化状态 DTR 更改为关闭=高电平)*/
    dcbMasterInitState.frtsControl = 1; /*将原始初始化状态 RTS 更改为 on = low)*/ 

    我将尝试为 Linux 找到类似的功能、并使用 FR5969板对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Aaditya Chaudhary83"]

    George Hug

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/734713

    这里有一个指向我的 Github repo 的链接、其中包含用于 Windows 的调用生成软件。

    尊敬的乔治:

    除了 序列生成器件之外、我已经介绍过您编写的 invoke .c 代码、我了解到您将 RTS 的默认值更改为 LOW、将 DTR 的默认值更改为 HIGH (如果我错了、请纠正我的错误)

    dcbMasterInitState.fDtrControl = 0; /*将初始化状态 DTR 更改为关闭=高电平)*/
    dcbMasterInitState.frtsControl = 1; /*将原始初始化状态 RTS 更改为 on = low)*/ 

    我将尝试为 Linux 找到类似的功能、并使用 FR5969板对其进行测试。

    [/报价]

    这是我在退出程序时希望保留的状态。 它的状态与 slau550的图2所示相同。  我不知道这两个代码行是否有必要、因为它已经是调用序列的结束状态。 因此、您可能不需要在 Linux 中使用它们。  只需确保在运行调用程序后、DTR 为高电平、RTS 为低电平。  确保在程序关闭后 Linux 不会将其更改为其他内容。

    但是、当 Scripter 运行时、它会将 DTR 设置为低电平、因此您需要使用一些断开方法、以便它将保持高电平。