This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:TIA + SAC +比较器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING, MSP430F2121, MSP430FR2311, MSP430FR2353, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716797/msp430fr2311-tia-sac-comparator

器件型号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他器件:TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSINGMSP430F2121MSP430FR2353MSP430FR2355

您好!

我需要进行红外烟雾测量并选择最佳硬件、因为"TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING"中建议的硬件不够合理。 我必须在两种情况下读取 IR 值:当 IR 导通(100us 脉冲)且 IR 导通关闭时。 这两个值必须是不同的、即使差异不大。 根据"TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING"中建议的硬件、这种差异非常小、并且来时间为零或负!

因此、我想知道这是否可行、以及以下哪种寄存器配置:

1) TIA:输出连接到外部引脚输出、无需任何内部连接

2) SAC:输入仅连接到外部引脚。 输出连接到外部引脚、内部连接到 ADC 输入或 eComp 输入。

可以这样做吗? 如果是、哪种配置是正确的?

谢谢你

Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    这两个值(红外 LED 打开和红外 LED 关闭)是基于接收到的红外光强度差异的差异。 因此、您需要一个暗室来反射 来自 LED 发射器的红外光并屏蔽环境光。 您提到的配置是可能的。   有关详细的寄存器配置、请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》(修订版 H)。

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冬季:

    首先、感谢您的回答和原理图、很抱歉我延迟了回复。

    我在 MSP430F2121 +外部双运算放大器芯片上有一个烟雾室和电路基座。 该最终产品运行得足够好。
    第一个 OPA 用作 TIA、而第二个 OPA 用作积分器、因此具有良好的电流放大动态范围。

    但是、我必须使用较新且更便宜的解决方案来更新原理图。
    在该示例之后、如果我将 TIA 直接连接到 ADC、则在 IR LED 亮起和熄灭的情况下具有类似的 ADC 值、因此即使原理图非常简单、也无法使用该示例。

    因此、我需要在 MSP430FR2311内的硬件中实现 TIA +积分器。
    在我的原理图中、积分器的 IN+连接到动态电阻分压器、因此我可以在两个 Vin+之间进行选择、以更改积分器斜率。
    在我的原理图中、积分器的输入端通过2个串联电阻连接到 TIA 输出端:通过这种方式、我可以对积分器进行复位和放电。
    问题1:是否可以将 IN+内部连接到 DAC 输出?
    问题2:能否使用 SAC 实现积分器?

    最后、有2个问题:
    1) 1)为什么在20引脚版本中多路复用三重轴? 不是一个好的解决方案、因为16引脚 eften 太低。 它是否计划使用三个器件(不是多路复用器)和更多引脚的新版本?
    2) 2)为什么没有哪个版本的 FRAM 存储器? 如果我需要实施良好的烟雾探测器、则3.75kB 的容量非常小。 是否计划使用具有更多存储器的新器件?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico,ñ o

    感谢您发帖。

    问题1:是否可以将 IN+内部连接到 DAC 输出?

    6位 DAC 仅用于内部比较器、并连接到比较器的输入端。 更多详细信息、请参阅 MSP430FR2311数据表中的" SOC 互连中的第6.11.15节 eCOMP0、SAC0、TIA0和 ADC "。

    问题2:能否使用 SAC 实现积分器?

    实际上、MSP430FR2311的 SAC 包含一个 OPA、可以将 IN+和 IN-配置为外部引脚。 因为您可以实现自己的电路。

    最后、有2个问题:
    1) 1)为什么在20引脚版本中多路复用三重轴? 不是一个好的解决方案、因为16引脚 eften 太低。 它是否计划使用三个器件(不是多路复用器)和更多引脚的新版本?

    目前、我们没有计划使用具有专用三个引脚的20引脚版本。 除了烟雾探测器应用之外、您还有其他功能需求需要更多引脚吗? 三路多路复用器的输入偏置电流为5nA。 您的输入偏置电流要求是什么?

    2) 2)为什么没有哪个版本的 FRAM 存储器? 如果我需要实施良好的烟雾探测器、则3.75kB 的容量非常小。 是否计划使用具有更多存储器的新器件?

    对于高端烟雾探测器、我们建议使用我们的新器件 MSP430FR2355/2353、它具有4个 SAC-L3、包括12位 DAC、OPA 和 PGA。  MSP430FR2355的 FRAM 大小为32KB、 MSP430FR2353为16KB 版本。 SAC-L3的配置更加灵活。 SAC-L3放大器的输入偏置电流为50pA。  

    其他资源:  

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Winter Yu "]

    您好 Federico,ñ o

    感谢您发帖。

    问题1:是否可以将 IN+内部连接到 DAC 输出?

    6位 DAC 仅用于内部比较器、并连接到比较器的输入端。 更多详细信息、请参阅 MSP430FR2311 数据表中的" SOC 互连中的第6.11.15节 eCOMP0、SAC0、TIA0和 ADC "。

    是的、在图19-1的手册中、我看到可以将 DAC-6位连接到 SAC 的 IN+。
    但在 MFP430FR2311的数据表中、没有 DAC 的电气规格... 它是否缺失或未看到它?

    问题2:能否使用 SAC 实现积分器?

    实际上 、MSP430FR2311的 SAC 包含一个 OPA、可以将 IN+和 IN-配置为外部引脚。 因为您可以实现自己的电路。

    好的。 我需要将 Vin+固定在30mV 或90mV。 在第一个版本中、解决方案是使用一个外部电阻分压器、通过额外的引脚、我可以修改电阻分压器中间的电压位... 但它需要一个额外的引脚... 引脚数量非常少(16引脚封装!)

     

    最后、有2个问题:
    1) 1)为什么在20引脚版本中多路复用三重轴? 不好的解决方案、因为16引脚通常过低。 它是否计划使用三个器件(不是多路复用器)和更多引脚的新版本?

    目前、我们没有计划使用具有专用三个引脚的20引脚版本。 除了烟雾探测器应用之外、您还有其他功能需求需要更多引脚吗? 三路多路复用器的输入偏置电流为5nA。 您的输入偏置电流要求是什么?

    我希望我们计划32引脚版本!

    更多引脚总是有用的!!!
    下面是一些让我使用20引脚版本的示例:
    用于与控制面板进行双线数字通信的* 2-3引脚(1:TX、1个边沿 Rx 和(如果需要) 1级 Rx)
    * 1-2表示 LED 指示(现在我只有一个 LED、但这还不够)
    *用于 NTC 热传感器的1-2引脚(如果我以3、3V 为 NTC 供电或将其共享到电路的某些部分、则为1引脚;在第一个版本中:1个引脚为 NTC 供电、1个引脚读取值)
    *用于 I2C 的2引脚供其他用途(此版本不需要、但我希望有它)
    * 2-3引脚用于附加传感器、如 CO
    * 2个引脚

    当我使用光电二极管时、Ibias 等5nA 值很大! 考虑到三重奏-非多路复用为50pA、但这还不够! 在我的原始电路中、这种电路运行良好(通过 EN54认证)、外部运行电流为1pA、在 t=+85°C 时增加到20pF!
    很明显、当 IR LED 亮起和熄灭时、50pF 太大、无法读取值并区分这些值。 相反、我可以很好地区分外部运算放大器。 因此、无法使用直接连接到 ADC 的内部 TIA、如示例中所示。 用于真正烟雾检测的 TIA 并不好、而且还不够! 我将尝试使用积分器、但 BOM 会增加。 如果您真的想制作一个用于烟雾检测的芯片、请向烟雾探测器工作的人员咨询、并已获得实验室认证和证书! 我希望您有一个新的优质芯片计划来进行真正的烟雾检测... 例如、它需要添加积分器...

     

    2) 2)为什么没有哪个版本的 FRAM 存储器? 如果我需要实施良好的烟雾探测器、则3.75kB 的容量非常小。 是否计划使用具有更多存储器的新器件?

    对于高端烟雾探测器、我们建议使用我们的新器件 MSP430FR2355/2353、它具有4个 SAC-L3、包括12位 DAC、OPA 和 PGA。  MSP430FR2355的 FRAM 大小 为32KB、 MSP430FR2353 为16KB 版本。 SAC-L3的配置更加灵活。 SAC-L3放大器的输入偏置电流为50pA。  

    然后、闪存的3.75kB 太小。 我使用3.3kB 的简单烟雾和热量检测器来实现可寻址火灾系统、并使用数字滤波器进行数字2线通信、但我需要添加许多其他功能、例如烟雾检测的不同行为以及其他功能... 8KB 已经足够了... 16KB 还可以

    请记住、价格必须与 MSP430FR2353不同、 这对于单芯片解决方案来说太贵了、因为它的引脚太多(38引脚)、内部的模拟模块太多(4 SAC 太多)、50pA 与 Ibias 太大、无法进行真实的烟雾检测。

    如果您想为可寻址消防系统制作一个用于烟雾(热量和 CO)检测的新型芯片、最好询问谁拥有真正的经验并建立合作关系! 例如、我可以... ;-)

     

    其他资源:  

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

     

    非常感谢您的回答!

     

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接如下: www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Winterter Yu:
    请、我的问题/备注是否有答案?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Federico Battaglin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico,ñ o

    很抱歉迟到了。 下面我想总结一下您的问题:

    在 MFP430FR2311的数据表中、没有 DAC 的电气规格... 它是否缺失或未看到它?

    [回复]:6位 DAC 的一些电气规格未发布。

    2.希望我们能计划32引脚版本!

    更多引脚总是有用的!!!
    下面是一些让我使用20引脚版本的示例:
    用于与控制面板进行双线数字通信的* 2-3引脚(1:TX、1个边沿 Rx 和(如果需要) 1级 Rx)
    * 1-2表示 LED 指示(现在我只有一个 LED、但这还不够)
    *用于 NTC 热传感器的1-2引脚(如果我以3、3V 为 NTC 供电或将其共享到电路的某些部分、则为1引脚;在第一个版本中:1个引脚为 NTC 供电、1个引脚读取值)
    *用于 I2C 的2引脚供其他用途(此版本不需要、但我希望有它)
    * 2-3引脚用于附加传感器、如 CO
    * 2个引脚

    当我使用光电二极管时、Ibias 等5nA 值很大! 考虑到三重奏-非多路复用为50pA、但这还不够! 在我的原始电路中、这种电路运行良好(通过 EN54认证)、外部运行电流为1pA、在 t=+85°C 时增加到20pF!
    很明显、当 IR LED 亮起和熄灭时、50pF 太大、无法读取值并区分这些值。 相反、我可以很好地区分外部运算放大器。 因此、无法使用直接连接到 ADC 的内部 TIA、如示例中所示。 用于真正烟雾检测的 TIA 并不好、而且还不够! 我将尝试使用积分器、但 BOM 会增加。 如果您真的想制作一个用于烟雾检测的芯片、请向烟雾探测器工作的人员咨询、并已获得实验室认证和证书! 我希望您有一个新的优质芯片计划来进行真正的烟雾检测... 例如、它需要添加积分器...  

     [回复]:感谢分享您的体验。 我们将在未来的产品中考虑您的建议。 但 MSP430FR2311和 MSP430FR235x 在我们的烟雾探测器客户中有许多成功的示例。 因此、如果50pA 的 Ibias 还不够、TI 仍有许多1pA 级运算放大器产品。  

    如果您想为可寻址消防系统制作一个用于烟雾(热量和 CO)检测的新型芯片、最好询问谁拥有真正的经验并建立合作关系! 例如、我可以... ;-)

      [回复]:再次感谢您分享您的体验。  我们将在未来的产品中考虑您的建议。

     

    此致、

    冬季