This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2111:如何使用 MSP430FR2111 MCU 解码 NEC IR 远程控制数据......

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720768/ccs-msp430fr2111-how-to-decode-nec-ir-remote-control-data-using-msp430fr2111-mcu

器件型号:MSP430FR2111

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将 NEC IR 远程控制用于  一个特定的应用... 如何使用 msp430fr2111解码脉冲.. 我们在 IR 接收器的输出端得到了脉冲序列....  但之后 MCU 无法检测到解码脉冲...

我该怎么 做? 请推荐我 任何发现它的想法或任何方法…   

 

谢谢。

Nilesh…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilesh、

    我将对此进行深入研究、并将尽快提供更多信息。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilesh、

    来自 IR 接收器的脉冲序列的振幅是多少? 此外、红外接收器的电源电压是多少?

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     脉冲序列的振幅为 3.2v、电源电压为3.3V ......

    谢谢、

    Nilesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilesh、

    感谢您的回答。 我想、为了检测脉冲序列、您的解决方案将涉及将 GPIO 引脚设置为检测脉冲的输入、以及确定脉冲长度的计时器。

    以下是一些可能对您有所帮助的资源:

    指向 IR 远程控制应用手册的链接
    www.ti.com/.../slaa644b.pdf

    我们的 IR BoosterPack 用户指南的链接
    www.ti.com/.../slau598a.pdf

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     很抱歉耽误你的回答。

     感谢您的回复。 此处未从 MCU 检测到 IRremote 信号。 MCU 不解码 IR 信号。 GPIO 管脚全部就绪设置为输入管脚以检测脉冲。 我设置了用于 确定脉冲长度的标志... 但最终未检测到来自 MCU 的脉冲...  我正在尝试检测信号... 请提出任何想法和建议...  我参考上面的应用手册(slaa644b.pdf)、它有一点有用、但不能使用 MCU 对脉冲进行解码。

    谢谢、

    Nilesh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilesh、

    我找到了另一个可能更有帮助的资源。 它似乎还包含一些示例 IR 解码 SW。 由于示例代码是为 G2553器件编写的、因此您可能必须更改一些引脚配置、但这应该是一个很好的起点。

    e2e.ti.com/.../665510

    谢谢、

    Mitch