This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6725A:MSP430F6725A

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6723, MSP430F6723A, MSP430F6725A, UNIFLASH, MSP430F6730, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722867/ccs-msp430f6725a-msp430f6725a

器件型号:MSP430F6725A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6723MSP430F6723AMSP-EXP430G2UNIFLASHMSP430F6730MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

在可更换的 MSP430F6723A IPN (TI)和 MSP430F6723 IPN (TI)中的器件卡上安装 MK (MSP430F6725A IPN (TI)时、事实证明它们不起作用、尽管文档说明它们是可互换的。
事实是、我们通过 MSP-EXP430G2 (LaunchPad)连接到控制器、并连接到所有其他控制器。
但 MSP430F6725A 完全未定义、因此无法将代码加载到 MK 中。
此外、无法通过 UniFlash v4确定控制器。

电压正常、有几个器件、所有器件都不工作、另外两种 MK 类型、例如(MSP430F6723、MSP430F6730)在此板上工作、因为它们也是可互换的。

在将 MSP430F6725A 焊接到同一个卡上后、它停止显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1)设备卡是什么意思? 您使用哪种硬件对两个器件进行编程?
    2) 2)请指定到 MSP-EXP430G2的连接。

    之间的区别在于 MSP430F6725A 具有128KB 闪存、而 MSP430F6723具有64KB 闪存。 因此、除非代码大小达到64KB、否则应该是可能的。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用自己的板。
    编程器通过 SBW 接口连接。
    但 MSP430F6725A 完全不受任何编程环境的定义。
    该板上的其他 MC 工作正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用哪种编程环境?

    CCS 8.0可识别 MSP430F6725A 以及所有其他衍生产品。  

    您的 CCS 可能尚未下载 MSP430支持。 要添加 MSP430支持、请重新运行安装程序并选择相应的选项。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、编程环境 CCS 8.1
    在 MC 列表中、我选择 MSP430F6725A
    但 MK 未确定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您的第一个帖子中、不清楚哪些内容有效、哪些不起作用。 系统也不清楚。

    • 您能否总结一下电路板上使用的微控制器以及电路板上不使用的微控制器?
    • 您是否使用插座或将其焊接到电路板上?
    • 为什么要使用 MSP430G2 Launchpad?
    • 您使用哪种编程器?
    • 如何将编程器连接到电路板?

    请参阅 http://www.ti.com/lit/slau278、图2-3 2线制 JTAG 通信的信号连接、以确保连接正确。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器被焊接到电路板上。
    只有 MSP430F6725A 无法正常工作。

    控制器 MSP430F6730、MSP430F6723、工作正常。
    作为一个编程器、我使用 MSP-EXP430G2。
    我正在尝试通过 CCS 8.1进行连接。
    编程器通过 SBW 接口连接到电路板。

    我根据数据速率进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、有这么多问题。 那么、您有相同的板、它们之间没有差异? 只有微控制器不同?

    是否可以上传确切错误消息的屏幕截图?

    此外、请确保固件中包含正确的 include 文件。 请参阅 描述 MSP430F67xx A 和非 A 差异的应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    以下是当您连接 MSP430F6725A 时程序生成的错误消息

    如果我在电路板上安装其他微控制器、一切都正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是需要检查的其他一些事项:
    -您是否测试过其他 MSP430F6725A? 可能是您遇到的问题已损坏。
    -在 CCS 中、您是否选择了正确的目标?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对多个微控制器进行了测试
    选择正确的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G2 Launchpad 上的编程器非常有限。

    根据该书、它只对 F2系列器件进行编程。 但是、我模糊地记得、(在我知道之前)我成功地使用它来对一些其他当时的器件进行编程。

    也就是说、G2编程器不可升级、因此我不希望它对出现时(6年前?)不存在的任何器件进行编程。 我不知道时间、但我想您的故障器件比其他器件要新得多。

    我建议您使用不同的编程器。 它可以是 MSP-FET 盒、也可以是除 G2之外的任何 Launchpad (关键字:"ezFET Lite")。 甚至还有更新的"G2ET" Launchpad (本周已有售!)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre