This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP430F67771A:MSP430F6777A 和 MSP430F67771A 之间的差异

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6777, MSP430F67771, MSP430F67771A, MSP430F6777A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721497/faq-msp430f67771a-difference-between-msp430f6777a-and-msp430f67771a

器件型号:MSP430F67771A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6777MSP430F67771MSP430F6777A

您好!  

大家好。 很抱歉出现了问题。 我找不到任何显示 MSP430F6777和 MSP430F67771之间差异的数据

有人能帮我找到这样的文件吗?或者如果没有太多麻烦的话、可以告诉我这些文件吗?

谢谢

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    唯一的区别是与 MSP430F6777相比、MSP430F67771没有 AES 模块。 除此之外、它们是相同的。

    请注意。 我建议使用 MSP430F67771A 或 MSP430F6777A 版本。 该器件的新修订版具有多个错误修复。 请在本应用手册中找到更多信息。 http://www.ti.com/lit/slaa666

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    感谢你的帮助。 我注意到'67771器件的价格低于67771。 不多、但会对数量产生影响。 因此,我们也取得了同样的进展。 至于"A"后缀、我们使用了它、因为网站一直指向该器件。 :)再次感谢。
    此致
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!