This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2532:用于串行监控的 UART 通信

Guru**** 2815635 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720859/ccs-msp430fr2532-uart-communication-for-serial-monitoring

器件型号:MSP430FR2532

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我不熟悉 MSP430、我正在尝试学习。 我有两个压力传感器用于 I2C 通信。 我的 MSP430FR2532位于具有2个压力传感器的 PCB 上。 板上有6根导线用于对 MCU 和 UART 通信进行编程(VCC、接地、TXR、RXD、SBWTCK、 SBWTDIO)。 我尝试通过 UART 监控 CCS 串行端口的结果。 我将此代码用于 UART 配置和初始化:  

一切都很完美、我可以使用建议 的 UART_BAUDRATE 来监控 CCS 端子上两个压力传感器的结果。 系统只有一个问题:  

如果我为电路板选择更长的导线(TXR、RXD)、则 CCS 终端不再工作、并显示一些随机情况。 对于长达50厘米的导线、系统工作正常、如果超过50厘米、系统将停止通信。

有什么想法或建议?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否连接了接地? 不清楚您是如何连接到 PC 的。 您是否正在使用某种串行适配器? 我希望您不要将 Launchpad 串行端口直接插入到这种罕见的 Bird 端口中、这是一种真正的 PC 串行端口。 它们是 RS-232、可能输出电压会损坏电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回答。

    是的、接地连接正确。 基本上、我使用 MSP430 Launchpad 的 A 串行适配器。 请参阅随附的图片。

    有时、当我断开 RXD 导线时 、它会开始显示结果、当导线很长(彩色导线)(超过50 cm)时、会发生这种情况;通过短导线连接、一切都能完美地工作!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3V 串行并不是真正针对长运行而设计的。 您需要一个差分接收器和双绞线-如 RS-232或422。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 您是否建议:

    en.wikipedia.org/.../Differential_signaling

    我想2米长的电线应该可以。 但我将尝试您的建议。

    再次感谢您、
    参考
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 AREF:

    您在解决此问题方面是否取得了任何进展?

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、  

    我还没有机会这样做。 我将在下周尝试、并更新我的帖子。  

    再次感谢您的建议。  

    参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 AREF:

    我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请随时再次发布和/或参考此帖子。

    此致、
    Walter